案例
格兰富集成智能泵为工业OEM供应商提高灵活性和效率
了解零件清洗解决方案的 OEM 提供商如何通过将格兰富智能电子泵集成到其系统中来提高灵活性和效率,同时降低碳排放。
我们希望进一步扩大部件清洗机为客户创造的核心价值;我们知道格兰富可以帮助我们实现这一目标。
Michael Jacobsen,丹麦KSN公司销售经理
了解零件清洗公司KSN如何受益于格兰富E泵和专业知识
总部位于丹麦 Bjerring 的全球 OEM 工业解决方案提供商 KSN 不断寻求为客户创造更大的价值。这就是为什么他们使用格兰富电子泵和专业技术来优化流程、提高灵活性并在零件清洗解决方案的整个生命周期内提高节能效果。
35 年多来,KSN 在测试系统、机器人和自动化、客户机器和零件清洗系统方面为行业提供了定制解决方案。
现状
KSN 将格兰富E泵集成到其零件清洗系统中,重点是利用其丰富的专业知识和行业领先的技术,通过节能的零件清洗系统提供最佳和稳定的清洗质量。
KSN 将继续利用智能泵带来的长期附加值,这些附加值远远超出了节能的直接效益,并为零件清洗工艺和操作带来了更大的灵活性。这是为了满足客户日益增长的切实节能需求,支持他们的可持续发展议程。
“KSN 销售经理 Michael Jacobsen 解释说:"我们发现,我们的客户越来越需要记录碳排放、能源和水的节约情况,并将其用于可持续发展报告中。
如左图所示,压力参数可直接由格兰富 E 泵的控制面板进行管理。右图为安装在测试系统中的两台紧凑型 CME 泵,无需在控制柜中安装外部 VFD。
解决方案
KSN 选择与格兰富合作,将其作为解决方案供应商,利用其专业知识和咨询。这是因为格兰富不仅能提供灵活的智能泵解决方案,还能提供相关建议,以最大限度地减少能源和水的使用,增加智能压力控制、远程监控和优化化学品剂量。
格兰富E泵可通过内置控制提供多种可能性,例如,预定义的清洗程序和调节功能。用于水和其他液体介质的智能工业泵浦解决方案可测量和控制压力,以保持最佳和灵活的运行:
- 清洗过程中每一步的工艺优化
- 运行模式和应用的灵活性
- 在设备使用寿命内节约能源
E 泵内置对压力、流量和温度的控制功能,该功能对长期能源和成本效益至关重要。
“我们非常了解客户对服务便利性的担忧。格兰富能提供全球服务和物流支持,这让我们全球的客户都能够感到安心。”
——Michael Jacobsen如是说
成果
如今,KSN 能够更好地帮助客户实现节约,并记录与可持续发展目标相关的节约情况。这还包括向客户介绍压力自动控制的好处以及从远程数据中获得的简便见解。
由于定制部件清洗机集成了许多组件,KSN 会为 OEM 客户记录每种解决方案的潜在节能、节水和节化学品效果。在这方面,重要的是能够使用格兰富在线工具来计算泵的能耗,从而确保从一开始就知道并记录这些节约。
从 KSN 购买部件清洗机的客户可以期待在设备的整个运行寿命期间获得成本效益。
"我们为客户创造的价值在于产品的质量、部件和应用技术,在于我们有能力提供能源优化的高性能零件清洗机,并为最大限度的可维护性而设计。高效、可控的泵有助于确保在清洗系统的整个使用寿命期间持续节约能源," 迈克尔总结道:
"我们认可智能泵所拥有的巨大潜力,它们能以对客户有意义的方式进一步提升我们的产品。“