案例

安全,有效的冷却塔水质调节

  • 优化整体运行
  • 减少化学药剂的消耗量
  • 节省水

冷却塔位于处所的一个“暗角”,会发出通常无法得到解决的信号,从而造成巨大损失。 若能达到最佳工作表现,冷却塔可帮助减少设施或建筑物的整体用水量与能源足迹。

以下为一则格兰富客户案例,说明格兰富iSOLUTIONS为解决冷却塔水处理挑战的正确之选。 该解决方案目前处于规划阶段。

冷却塔问题影响水效率和安全

一家欧洲金属机械公司的日常运行遇到了麻烦。 生产主管确定其中一个冷却塔有问题,该冷却塔位于距离生产线几百米的建筑内。 他与设备经理一同分析了实际情况,这比他想像的要复杂得多。

首先,除了生产主管和设施经理,还有数个利害关系人参与其中,包括大楼的外包维护公司和化学品供应商,但他们并没有完全保持一致。

这非常复杂,需要现场人工监督和操作,但仍然发生了一些问题。 小组发现的部分问题如下。

手动消毒

添加杀菌剂的软管未排空或充满空气,导致投加错误。 因此,细菌数量是化学品供应商的两倍。该供应商每年拜访现场10次,而且每次拜访都错过了细菌菌落高峰。

存在发生生物污染和军团菌的风险。

由于缺乏细菌控制,会造成严重的结垢风险及对人类健康的威胁。 外包维护合作伙伴添加了氯片,以在无需通知任何人的情况下将这种风险降到最低。 不幸的是,这不足以解决问题。 进行调整时没有保存日志,因此很难掌握情况。

高用水量

如上图所示,电导率和水平衡不稳定,影响到系统的性能,增加淡水消耗。 一个补给水阀被意外手动打开,但没有再次关闭。 这导致其中一个污水池连续数天没有监测,警告或报警就溢出,直到下一次例行检查。

在此期间的另一个时间点,一个主监督PLC的固件进行了升级。 此后,补水错误连续不断地激活。 再次,浪费水。 该公司坚决承诺减少水足迹,因此这是无法接受的。

对资源需求量达标报告

据设施经理称,该公司还费时费力地报告法律合规问题。 数据的记录和跟踪是手动完成的,这会浪费大量时间,并产生报告不准确的风险。

成果

格兰富iSOLUTIONS可提供精确且受监控的配量

设备经理听说了格兰富新开发的智能解决方案。 它结合了多个组件,包括智能数字计量泵,测量和控制设备以及连接组件的云远程监控系统。 该系统尚未安装,但他希望能够实现更顺畅的运行,更好的细菌控制,更容易的法规遵从报告和节水。

新开发的格兰富化学品管理应用程序可将所有运行参数集中在一个地方。 该解决方案通过确保只使用正确的化学品,提高了用户安全。 它在线测量系统的所有相关数据,并可根据要求提供合规报告。 它还可以实时显示警告,停止和化学品状态,从而延长正常运行时间。 当需要重新消耗耗材时,它将向操作员发送SMS短信。

通过测量传导性,格兰富测量和控制系统(DID)可以在冷却水达到临界溶解固体含量时发生反应。 此可让您对排污阀及补水阀产生自动反应,将水质维持在最佳参数内,并在最佳手动情况下,保持水量平衡在最佳水平。 该装置还将通知化学计量泵所需的适量的杀菌剂,以避免过量或不足的投加,使细菌的生长得到控制。 与此同时,格兰富SMART数字计量泵DDA FCM及其集成的智能算法可以防止进水软管中充满空气或含有气泡,并在系统发生时触发报警。

透明的系统信息和利害关系人的一致

有了格兰富解决方案,所有资讯都能随时提供给供应链中的所有利害关系人。 这将有助于使设施经理,维护技术人员,操作人员和化学品供应商保持一致,使他们能够避免系统可能出现的任何故障。 它还将有助于优化冷却塔的整体运行,加强对水,能源和化学品使用的控制。

相关应用

查找相关应用。