改善冷却水应用

TPE3如何帮助优化冷却水应用在这里寻找答案

欢迎学习本格调学院TPE3课程 我们将深入探讨 TPE3的多泵控制功能 及如何使用TPE3泵 来优化冷却水应用 TPE3采用独特的无线技术 可使并联安装的多达四台泵 直接相互连接 所有TPE3泵均 搭载无线技术 这意味着无需使用 其他泵控制器 相互连接的多台泵可 在多种控制模式下运行 在交替模式下,每台泵交替运行, 确保均衡的运行小时数 在备用模式下,

一台泵持续运行 备用泵每天 运行30秒 确保工作的泵出现故障时, 备用泵能代替它运行 在系列模式下,多台泵 同时运行 平均分担负载 TPE3的另一新功能 是多主泵功能 当一系列TPE3泵相互连接时 始终指定其中一台 承担主泵功能 多主泵功能犹如 一张安全网 当主泵出现故障时, 该功能确保余下的泵能 自动指定一台泵 承担新主泵功能, 从而继续可靠运转 我们再来看看 TPE3泵的 一种创新应用 即在优化冷却水 系统中的应用 首先,

我们来了解 传统冷却水系统 这些系统通常由 一次回路和 二次回路构成, 且一次回路中的流量恒定 我们推荐用由单一 一次回路和可变流量构成的 冷却水系统 来代替传统系统 这样可提高效率 可变流量一次泵水系统 利用可变容量冷却器 和可变流量一次泵 来满足冷却水的 变化需求 在冷却水生产系统中, 可变流量一次泵 更加经济节能 因为该系统决不会 出现流量过大的情况 但是,

可变流量一次泵水系统 也有棘手之处 那就是其必须保证 通过冷却器的水维持最低流速 在低流量情况下也不例外, 而在低流量情况下 所需冷却水可能低于 冷却器的最低流量 为保证通过冷却器的水 维持最低流速 可在水流与回流之间的 旁通管路中安装一台TPE3泵 该泵以 恒定压差模式运行 确保压力恒定, 从而保证 通过蒸发器的流量充足 这样可防止蒸发器结冰 及冷却器断路 我们再来看看 一次泵回路 我们已安装三台泵,

它们通过无线装置相互连接 没有使用任何外部控制器 这些变速泵以 系列模式运行 它们的任务是维持 可变流量系统中的压力不变 包括在低负载和高负载情况下 在比例压力模式中, TPE3泵根据其集成 压差传感器 调节性能 该集成压差 使泵能在多种控制模式下 高效运行 无需在管道系统中 安装任何外部压力传感器 以上是另一种结构的 冷却水系统 希望您已 理解 以可变流量运行的 一次回路系统为何 比采用传统设计的系统 高效得多 

课程总览

模块
模块: 3
完成时间
完成时间: 15 分钟
难度级别
难度级别: 初级