6 问题 高级

网络学院测试

7 - 空调用泵

该课程测试包含 6 道题目,答题不限时间。.

您必须回答正确所有问题即可通过测试完成课程.

开始测试

问题 6 的 6 高级

对您的答案满意吗?

提交您当前答案获取最终测试结果.

提交

测试结果

恭喜。您已通过测试且完成 7 - 空调用泵

获得徽章:

您如何评价这门课程?

欢迎您加入对本课程的评分。记住,在你参加测试之前,你必须登录才能给出你的评分。

继续上课 进入“我的网络学院”

很遗憾。您未能通过 7 - 空调用泵 本次测试

您如何评价这门课程?

欢迎您加入对本课程的评分。记住,在你参加测试之前,你必须登录才能给出你的评分。

Correct
Q: 为什么必须了解空调系统中控制模式的效果?
A: The right control mode means reduced energy consumption and savings正确的控制模式意味着能源消耗减少和节约
Correct
Q: 三种常见的空调系统中哪种运行成本低但灵活性高?
A: 带有变流冷却器的变流系统
Correct
Q: 如需更改带有三通阀的恒流系统需要做什么?
A: 用速度控制泵更换恒速泵,用双向阀更换三通阀
Correct
Q: 经济性意味着什么?
A: 该词用于描述空调系统的运行成本。
Correct
Q: 以下描述的是哪种控制模式:扬程可以根据参考点的压差测量值进行调节,流量减少时扬程下降。
A: 比例压差模式(测量值)
Correct
Q: 以下描述的是哪种控制模式:泵扬程和速度可以根据泵的设置进行调节。
A: 比例压差模式(计算值)