常见的家庭生活废污水场景中与排除水相关的问题
了解家庭生活废污水情景中与排除水相关的关键问题,并学习如何使用格兰富方案解决这些问题。
在本模块中,您将了解到与移除废污水相关的 三个常见的问题:
- 废污水输排不足而导致的水淹。
- 泵送废污水水平距离过长。
- 输排废污水耗时过长。
您将了解其原因和影响,以及如何使用格兰富解决方案解决这些问题。让我们开始吧。
我们将从废污水输排不足而导致的水淹开始。当家里发生水淹时,住户就会面临失去财产的风险。如果需要进行翻修,他们将面临搬迁的可能性……还必须面对处理房屋被水淹而产生的财务问题。
他们甚至可能发现保险公司拒绝承保损失和损害赔偿。为了帮助解决和预防这些问题,了解水淹最常见的根本原因非常重要。
不正确的安装往往会导致废污水系统失效,从而容易引发水淹。如果房子和下水道系统之间没有防回流阀,管道内的废污水可能会从超载的下水道主管流回房子内,灰水或黑水将淹没地下室。
规格不正确的雨水收集系统 通常无法在强降雨时处理大量雨水。将各种屋顶排水系统都连接到泵坑中,以避免地表洪水泛滥是非常重要的。规格过小的水泵无法处理强降雨。
同时,处理雨水和黑水的混合系统更容易出现回流倒灌问题。在有地下室的房子里,房子周围或下面缺乏排水系统可能会导致地下室被淹。
缺乏维护可能会引起现有的水泵出现故障,从而导致水淹的情况发生。
浮动开关损坏或堵塞是最常见的故障原因。为了确保您的客户免受水淹侵袭,确保安装的废污水系统有效,建议使用以下格兰富解决方案:
SOLOLIFT2产品组合由小型提升站组成,非常适合防止灰水和黑水倒灌。
MULTILIFT提升站组合专为单户和多户家庭以及商业应用的废污水集中输排而设计。
UNOLIFT和DUOLIFT解决方案也可用于建筑物排水。对于灰水,您可以使用UNILIFT CC、KP和AP35B。对于黑水,您可以使用UNILIFT AP50B - or the UNILIFT APG (grinder pump). 或UNILIFT APG(切割泵)对于建筑物内的地下和地上安装场合,可以使用LIFTAWAY B和C废污水集液箱。
LIFTAWAY B用于地下安装,LIFTAWAY C用于地上安装。对于灰水去除,您可以使用UNILIFT CC、KP和AP12。如果发生水淹,UNILIFT CC的MULTIBOX是清除多余水的好工具。
安装这些解决方案中的任何一种都可以帮助住户:
* 降低水淹发生的风险。
* 避免水淹后昂贵的清洁和维修成本
* 节省更换个人财产的费用。
我们现在将继续探讨下一个常见的生活污水问题:泵送废污水水平距离过长。由于重力不足,将生活污水排放口连接到公共污水系统可能是一个复杂的过程。业主需要水箱和合适的水泵来有效地将废水泵送到公共下水道。对于长距离泵送废水,建议使用切割泵。它采用专业的切割和研磨技术,可轻松处理水平泵送,防止堵塞。水泵将废污水内的污物研磨成小颗粒,在管径小至32毫米的排水管道中排出。由于采用了半开放式叶轮,这些泵可以产生高扬程,实现远距离泵送废水。
UNILIFT APG是单户或多户家庭住宅废水处理的理想解决方案。格兰富APG是处理公寓楼废水的理想选择。安装这些解决方案中的任何一个都可以帮助居民:
* 适配更小规格的管道和使用更少的连接,从而节省管道成本。
* 节省安装成本,因为管道不需要深挖,翻地即可。
* 避免因未安装或安装错误而受到罚款。
现在,我们将继续探讨本模块的最后一个常见生活污水问题:移动水的耗时。
清空水池和花园水池或对花园池塘和喷泉进行维护非常耗时。
过量的地表水或室外因水淹而产生的废水也很难清除,输排的速度也很慢。
造成这些挑战的原因往往是:没有对花园游泳池、喷泉和鱼塘进行定期维护。强降雨。地下水水位高。为了快速去除不需要的废水,我们推荐以下格兰富解决方案:UNILIFT CC。
它可将水去除至3毫米,且非常便携。MULTIBOX是一种一体化的解决方案,配有泵、软管和连接件,可轻松排水。
UNILIFT KP是一款紧凑型不锈钢潜水泵,设计用于泵送非侵蚀性水和灰水。
安装这些解决方案中的任何一个都可以帮助居民:
* 节省清空水池、池塘和水池的时间。
* 清除多余的地表水或室外积水。
* 通过快速排水将对草坪和花园的破坏降至最低。
与排除水有关的常见家庭生活废污水问题的单元到此结束。感谢您的观看。