与选型、维护和翻新相关的常见生活废污水问题
了解家庭生活污水项目中可能出现的基本选型和维护问题,并学习如何使用格兰富方案来解决这些问题。
在本模块中,您将了解与选型、维护和翻新相关的三个常见生活废污水问题。我们将涵盖:
- 翻新问题
- 选型和选择产品方面的困难
- 维修和保养方面的困难
您将了解相关的原因和影响,以及如何使用格兰富方案解决这些问题。让我们开始吧。
我们将从翻新问题开始。
业主在进行翻新时经常会遇到困难和费用不断增加的情况,例如:
- 额外的卫生间
- 在狭小空间安装厕所
- 在房子里增加一个洗衣房,甚至在房子外面再增加一个湿式卫生间
遇到以下情况时会出现困难:
房子的内部设计不便于装修。
如:厕所或厨房的管道系统可能已经设置好了,这使得增加更多的厕所或改变厨房的设计变得困难。
现有房间的安装空间有限。业主通常希望最大限度地优化房屋布局,这可能使到主排水管的距离变得很长。如:业主想在以前没有用于生活污水处理的房间里 安装坐便器,那么它和主排水管之间可能就有很长的距离。
由于没有自然的向下坡度,废污水无法通过重力作用流入至排水系统中去。为了确保您的客户能够翻新而不受困扰,推荐使用以下格兰富解决方案:
SOLOLIFT2系列使业主可以在任何房间安装洁具。
SOLOLIFT2配有一个小水箱和一台泵,比如可安装在能与座便器连接后再额外连接洗手盆或淋浴的位置, 也可安装在厨房水槽下。
它收集废污水并将其泵送到最近的排水管或直接排入主下水道。LIFTAWAY B通过重力收集灰水,并将其泵送至下水道系统。UNOLIFT、DUOLIFT和MULTILIFT配有大集水箱,可以处理各种尺寸和废污水类型的应用场合,是公寓楼的理想选择。
它们通常不直接连接到废水源,而是安装在公寓楼的地下室。
安装这些解决方案中的任何一个都可以帮助业主:
- 实现翻新
- 增加舒适性和便利性
- 节省翻新的时间和成本
现在,我们将继续探讨下一个常见的生活污水问题:选型和选择产品方面的困难。
谈到确定规格和选择理想的泵型时,您可能会遇到以下一些问题:
* 选择一台太小且无法处理峰值水负荷的泵,这可能会导致水淹或过早发生故障
* 花了太多时间在寻找合适的水泵上信息不足,
* 无法选择正确的泵解决方案,这会耗费您宝贵的时间。
让我们来看看您可能遇到这些问题最常见原因:
* 具有误导性的或者糟糕的选型工具无法为您做出准确决策提供所需信息
* 缺少有关负载配置文件的信息会影响选择过程的准确性
* 缺乏对废污水产品的了解可能会导致选型过小或过大
* 法规和标准会影响您的决策过程,并导致不正确的选型和产品选择
为了帮助您选择到合适的产品与型号,建议使用以下格兰富解决方案:
SOLOLIFT2全系列产品可以满足各种需求,可以轻松选择适用于单个卫生洁具,到一个完整浴室内所有洁具的型号。
MULTILIFT和UNOLIFT/DUOLIFT可以涵盖单户和多户住宅- as well as all kind of commercial applications. 以及各种商业的应用场合。
UNILIFT全系列产品可以固定安装和便携式使用。UNILIFT和SOLOLIFT2包装配有快速简便的选择指南。格兰富客户销售与支持中心(CSSC)随时为您提供帮助。
现在,我们将继续探讨本模块的最后一个常见生活废污水问题:维修和保养困难。
在维修或保养水泵时,您可能会遇到以下一些问题:
- 所得备件出错或必须等待备件到货
- 发现更换整个泵比修理更容易
- 必须使用多种工具拆卸废水泵才可以进行维修或服务
- 从污水坑、泵站或提升站拆卸泵进行维修或服务可能是又难又脏的过程
- 无法进入集水坑、泵站或提升站
这些问题往往使您会花费宝贵的时间和金钱用于购买维修材料。
让我们来看看您可能遇到这些问题的最常见原因:
- 进入泵坑的方式和空间有限,使您很难在不分拆水泵的情况下将其移除下来
- 有时产品的设计不利于维护,在维修过程中可能会接触到灰色废水或黑色污水备件有时很难掌控。
为确保保养和维修不遭遇任何问题,建议采用以下格兰富解决方案:
SOLOLIFT2允许将泵和电机零件分开拆卸,确保过程更清洁。它的拆卸也很快,只需要拆下4个螺钉。
PS.R/PS.W配有导轨,可方便地将泵移动到坑内或从坑内移动。MULTILIFT设计有不同的水箱规格,以适应不同应用场合和匹配所有组件,比如水泵都可以从外部取下。专利底部设计可防止沉淀,从而最大限度地减少定期维护时的清洁。
UNILIFT系列允许无故障清除堵塞的物品。入口滤网易于拆卸,便于清洁叶轮和泵壳。UNILIFT KP和AP上的电缆和轴封可以简单更换。
在我们的网站上,您可以找到我们产品和解决方案的相关服务视频。与选型、维护和翻新相关的常见生活废水问题的模块到此结束。感谢您的观看。