与特定应用场合相关的常见生活废污水问题
深入了解生活污水场景中独特应用场合的问题,并学习如何使用格兰富方案解决这些问题。
在本模块中,您将了解与特定应用场合相关的两个常见生活废污水问题。我们将涵盖:
* 污水系统产生的气味
* 废污水安装场合的噪音
您将了解其原因、影响以及如何使用格兰富方案解决这些问题。 让我们开始吧。
我们将从污水系统的气味开始。
有时,废污水系统会散发出不受欢迎的异味。
这可能会导致业主:
* 不断向专业人士寻求帮助以找出根本原因
* 由于持续的异味,不能充分利用地下室空间
废污水系统中的异味通常在以下情况下出现:
* 开放式泵坑
* 通常位于地下室的泵坑并不总是密封的,或者它们的盖子不足以防止异味泄漏。
选型过大的水箱可能会导致废污水在排空前停留太久,从而产生难闻的异味。泵站的通风不良和气流减少也会增加相似的异味产生的可能性。
废污水系统中没有活性炭过滤器。
为了确保您的客户无需面对不必要的异味,建议使用以下格兰富解决方案:MULTILIFT、LIFTAWAY B、UNOLIFT和DUOLIFT解决方案均配有气密、防异味的水箱。
它们必须连接到通风管上,这样气味才能从屋顶排出。对于屋顶通风困难的安装,可以使用带木炭过滤器的双向通风阀。但是,请注意当地的法规和标准。SOLOLIFT2配备集成的木炭过滤器,可消除气味。
安装或使用这些解决方案中的任何一个都可以帮助业主:
* 降低求助成本
* 增加房屋价值
* 利用他们的地下室空间,不受到异味的困扰
我们现在将继续探讨下一个常见的生活废污水问题:废污水系统有时会变得嘈杂,给居民带来恼人的噪音。
您的客户可能经历过:
* 流水声
* 振动
* 卡嗒声或敲击声
* 水锤 水泵噪音
* 噪音问题经常发于在排气管尺寸过小。
当同时使用较多的卫生器具时,在尺寸过小的通风管中会产生临时真空。当管道中的真空被虹吸管挤出时,会产生流水咕噜声。
污水系统堵塞:当通风管和排水管堵塞时,泵送过程会受到干扰,导致运行时间过长或频繁启动/停止,从而产生噪音和臭味。
安装不当。
当设计错误的止回阀关闭时,经常会出现水锤或砰砰声,或拍击声。不正确的管道固定或止回阀安装,也可能发生水锤现象。安装不当的泵还可能导致不必要的噪音和振动。一台泵运行过于频繁或时间过长。水泵持续运行或起停都会产生不必要的噪音。这些迹象表明可能发生了选型错误。
过时的水泵技术。
使用老旧的水泵或带有切割功能的泵,通常会比使用新泵系统产生更大的噪音。
为了确保您的客户免受废污水系统所带来的不必要噪音困扰,建议使用以下格兰富解决方案:
SOLOLIFT2具有柔性连接,可吸收可能导致噪音的振动。
请注意,SOLOLIFT2切割解决方案在操作过程中切割时可能会产生一些噪音,但这与坐便器抽水是同时发生的。
MULTILIFT的低噪音运行得益于轻音关闭的止回阀和柔性连接配置。
通常,此解决方案安装在杂物间中,也减少了噪音问题。
LIFTAWAY B是为安装在地板下降噪泵坑内而设计的。低噪音运行而设计的。
安装这些解决方案中的任何一个都可以帮助到业主:
提高他们的室内环境舒适度
节省不必要的求助费用
关于与特定应用场合相关的常见生活废水问题的模块到此结束。 感谢您的观看。