水泵在区域能源系统中的作用
深入幕后,了解水泵为何是区域能源跳动的心脏。
区域能源是 节能解决方案, 而且如果使用得当, 也可以成为最可持续的方案。 但它实际如何运作? 能量如何从 A 输送至 Z? 首先, 大量的泵在一起工作, 构成了成功的 区域能源系统的一部分。 这些泵可以确保 水以最节能、 最可靠的方式, 从中央工厂输送至家家户户。 在本课程中, 我们先介绍 热电联产电厂, 也叫作 CHP 电厂。 我们会将大量水泵 如何将热量转化为 加热或冷却水的流程分步讲述。 在此过程中,我们将检查每个步骤, 突出每个泵的 重要性。
我们先从 前面提到的 CHP 电厂开始。 在 CHP 电厂, 借助燃料生产区域能源, 燃料包括生物质、太阳能和风能。 这一流程开启了 水输送至家家户户 和工业建筑的旅途。 将水抽送至变电站后, 最后可以将其 配送至家庭, 以控制室内温度 和供应热水。 尽管这个例子突出了 能源如何 在热电联产电厂生产, 但无论是 哪种电厂, 区域能源系统的流程 基本都相同。 这个过程中的每台泵 都是机器至关重要的部件, 这台机器就是区域能源系统。 这些泵共同确保 区域能源是应对能源挑战的 最可持续、最节能和 最具有成本效益的解决方案。 而且,这一切都始于中央工厂。
这些工厂中的主要泵 构成了区域能源系统的心脏。 它们旨在 将大量的水 输送至配送系统。 由于水配送管线较长, 所以水泵的构建 必须稳健可靠, 从而尽可能延长使用寿命。 在配送水之前, 至关重要的是 要保证水质达到给定标准。 为了确保这一点, 必须不间断地进行过滤。 流量过滤泵通过过滤器 再循环总流量的约 10%。 过滤器通常 安装在控制阀附近, 而且有助于去除碎屑等杂质, 而其他物质 则进入管道。
去除杂质非常关键, 因为这可以防止 系统效率的降低。 锅炉分流泵 通过循环锅炉中的水 来维持系统的性能。 这样一来, 水泵可以确保锅炉 顶部和底部的温差 不会过大。 这会降低冷凝的风险, 这对于不是专门防止 冷凝的锅炉而言至关重要。 最糟糕的是,冷凝会引起生锈 并导致系统使用寿命缩短。 锅炉并联泵 有助于避免这些问题, 最终会极大地 延长使用寿命。 间歇热泵可确保快速启动 并为锅炉提供最佳保护。
即使锅炉处于待机状态, 这些泵也可以提供稳定的水流流经锅炉。 这样一来, 系统就可以立即启动, 而无需先 重新加热水。 烟气温度 可极大地影响 锅炉的整体效率。 在锅炉和烟囱之间 安装节热器 可以控制锅炉的烟气。 这能够确保 充分利用吸收的能量。 安装烟气节热器 最多可以将燃气成本降低 15%。 在这一阶段,我们 从中央工厂就开始追踪的 水就来到了家庭中。 输配泵将水从变电站 输送至每个用户, 不知不觉间, 散热器中就充满了热水, 而且可以调节家庭用水温度。 为了输配到偏远地区, 水泵也可以在系统中 进行进一步分配。 这也可以降低系统压力。
安装混合回路 也很重要。 这些回路控制区域供热的 流量和温度, 以满足不同用户 对温度的需求 并在网络中的 某些地区 利用可持续能源。 所有这些阶段共同 构成了一个成功的区域能源系统, 同时清楚说明了 区域能源为何是 未来的能源解决方案。 我们最后再梳理一遍 每台泵的功能和优势: 主泵: 将水配送至 输配中心。 锅炉分流泵: 循环水并 减少冷凝。 流量过滤水泵: 消除循环水中的 所有杂质。 间歇热泵: 确保快速启动 并为锅炉提供最佳保护。 烟气节热器: 冷却烟气, 可将燃气成本最多降低 15%。 输配泵: 将能量输送至家家户户。