水处理中的流程步骤

总结工业水处理过程中的不同流程步骤,了解步骤中的必要内容。

工业水处理由一系列必要的流程步骤组成,每个步骤都具有非常具体的目的。在此任务中,我们将逐一对每个步骤做更详细的介绍。 

处理流程的第一步是曝气。通过将氧气引入水中,曝气可除去硫化氢、氨或二氧化碳等挥发性成分。 

曝气流程也可用于氧化铁或其他水化合物,并将其从水中释放出来。 

存在多种可行的曝气方法。由多孔材料制成的级联、混合器或旋转盘是将空气吹入水中时最常用的解决方案。  

下一步是絮凝。絮凝流程的目的是将小颗粒和溶解的物质凝结成更大的颗粒,从而能够在下一个流程步骤中将其滤出。 

有两种化学品可用于凝结絮凝物: 

  • 原发性絮凝剂,通常为铁和铝盐,以及
  • 属于长有机聚合物的次生絮凝剂

现在,我们要从水中去除所有特定的物质。这是通过从颗粒中分离水来完成的 - 此流程可借助砂滤器或膜技术,通过微滤或超滤加以实现。 

所有溶解的物质都可以在随后的吸附步骤中通过加入粉末状活性炭去除,然后用砂滤器过滤水。  

待将所有的颗粒和物质从水中去除后,便可以进入消毒步骤,向其中添加适当的成分。

可以通过应用物理方法(如紫外线)或通过消毒剂的化学配量来实现消毒。

选用的消毒方法视相关应用和水质而定。例如,pH 值为 8 或更高的水不能用氯处理,因为此消毒剂在该 pH 范围内无效。紫外线在高浊度的水中使用也不会发挥效力,因为紫外线无法正常透过水。   

最后,在处理流程完成去除和添加成分之后,需要一个稳定步骤来平衡水的化学性质。 

稳定通常涉及 pH 值调节,平衡水与钙或镁等矿物质的比例或者去除离子。 

水化学平衡的主要目的是避免管道或工业流程其他位置所使用的材料受到腐蚀。稳定步骤的另一个目的是确保水条件符合污水处理等相关领域的标准和规定。  

此步骤非常重要,因为它是在水被配送到工业流程之前的最后一站。 

在整个水处理流程中,不同的测量和控制功能可确保每个流程步骤获得所需的结果,并最终满足所有规范。 

最后,我们来简单介绍一下各种有助于成功完成水处理的泵和消毒解决方案 - 从离心泵、端吸泵到数字计量解决方案和监控设备。 

 

 

 

课程总览

模块
模块: 3
完成时间
完成时间: 12 分钟
难度级别
难度级别: 中级