监控和控制泵站
基于一系列格兰富产品,了解监控系统如何能够改善您的泵站。
• 通过持续按需调节泵速实现自动能量优化
• 通过自动冲洗序列和反向旋转实现抗堵塞
• 通过内置设置向导实现轻松调试
• 提供的搅拌器控制有助于减少水坑底部的淤泥沉积
• 可集成至任何 SCADA 系统
所有这些功能均有助于优化泵站,使之变得更加节能、更加可靠。
格兰富 IO 113 传感器模块专用于SL 和 SE污水泵,其用途十分明确:
- 防止电机受损。
这可通过持续监控电机中的潮气、绕组温度和直接储油器中的水含量实现。
如果潮气、电机温度或直接储油器中的水含量超过可接受水平,传感器将发出警报。这意味着可在潜在故障发生前进行维修,从而减少停机时间,以及可能同样重要的,使您可以安心无忧。
课程总览
模块: 3
完成时间:
0 分钟
难度级别:
初级