为何说预制泵站是正确的选择
了解为何说预制泵站是正确的选择以及了解有关格兰富特定泵站的更多信息。
在本任务中,我们将展示安装预制泵站为何是传统混凝土泵站的正确替代解决方案。简而言之,与传统混凝土泵站相比,预制泵站更具成本效益、更加可靠且更为灵活。
预制泵站随附管道、阀门、自动耦合、导轨、泵和液位控制,可将水泵降低至自动耦合处。所有这些组件均由同一个供应商交付并安装在相同装置中,可确保高成本效益的运行且所有零部件完美兼容。
相比之下,从头开始建造并安装传统混凝土泵站非常耗时费力。此外,混凝土安装会随着时间的推移破裂,进而引起泄露,导致地下水进入水箱,而污水从水箱中泄漏。预制泵站中不会发生这种泄露。采用防腐蚀聚乙烯或玻璃钢制成,预制泵站数年内不会发生泄露,从而使得其比混凝土泵站更加可靠。
破裂引起的时间消耗和必要维修会大幅增加运行成本。选择预制泵站可让您避免这些问题,证明预制泵站的成本效益。
格兰富提供两种预制泵站:PS.R 和 PS.G。泵系统均具有 CE 标志,随附管道、阀门、导轨、水泵和液位控制,可让您安心无忧和节省做风险评估的成本。然而,它们的尺寸和功能有所不同。让我们详细了解它们,首先了解 PS.R。
坚实的壳体对任何成功的泵站都至关重要,PS.R 的防腐蚀聚乙烯具有相同作用。聚乙烯高度耐受腐蚀性液体,有助于防止破裂和泄露。这可确保高度可靠性。PS.R 最独特的部分是它的水坑。结合主体部分的挡边,水坑的扩展突肩设计可确保泵站不会上浮,不需要混凝土基础。
相比其他泵站,PS.R 只需要砾石基础,而安装的便捷性使其成为最具成本效益的解决方案。此外,水坑具有自洁性,这有助于减少淤泥沉积和异味,从而最大程度降低维护成本。
尺寸方面,水坑直径为 1700mm,可为将两台潜水式污水泵安装在自动耦合系统上提供所需空间,并带有管道和阀门。
"格兰富为PS.R 泵站提供三种管道系统:
- 带直接出口的管道系统
- 带鹅颈管的管道系统
- 以及针对阀室的系统
如果标准解决方案无法满足您的需求,格兰富可提供定制改装。
在选择 PS.R 时,高质量阀室也是套件的一部分。阀室的一大优势是您无需进入污水站即可检查和操作阀门。作为一种实用解决方案,它还更加环保。
一旦您决定采用 PS.R,则应安装并通过螺孔钻和橡胶型材密封连接入口管。首先,必须将水坑置于砾石等建造的基础层上,倘若土壤分析显示其无法承受重量。第二,垫层必须可压缩并压实以免造成坑发生任何损坏。这意味着材料必须防冻且不得含有锋利燧石或其他破坏性颗粒等物质。
最后,回填必须每层压实, 30 cm(最大值),相当于压实后约为 20 cm,以便在各侧提供足够的支持,从而确保在不产生有害影响的情况下转移负荷。如果忽视此步骤,则可能会损坏您的泵站。
在安装阀室期间,请按照相同的说明进行操作。现在,您已经熟悉PS.R,让我们将注意力转到 PS.G 上。PS.G 泵站采用防腐蚀玻璃钢制成,使用寿命远远超过混凝土泵站。直径为 1200 -3000 mm,空间相比 PS.R 更大,因此还适合更大的水泵,这是两者的一大不同之处。另一个显著差异是它需要使用支架和螺栓固定到混凝土基础板,从而防止上浮。
PS.G 泵站具有坚固性和可定制性。PS.G 的较大尺寸可实现多个可选功能,例如档板、筛篮、检查门和服务平台,从而可根据需求定制泵站。
在安装泵站时,您只需执行我们针对 PS.R概述的相同安装过程。唯一变化是在平整底部上使用混泥土板,填充基础层,而不是仅使用砾石建造垫层。虽然 PS.R 和 PS.G 在许多方面有差异,但它们具有多个相同功能。比如流量盖板。
流量盖板根据EN 124 欧洲标准 D 级批准,可承载多达 40 吨负荷流量并提供多个版本。其中,一个版本含有一个混凝土环、一个扩展盖板和一个钢质舱口。在安装时,混凝土环完全可裸露在顶部。这种安装非常简单,所以成本效益高。
然而,还有一种更高级的版本。这是一种相似的安装,但顶部无可见混凝土环。顶部设置浮动盖板,意味着可将其调整到与沥青齐平的液位。与此同时,这一解决方案可在铺设新沥青时进行调整。
现在,您已熟悉两种泵站,您会选择哪一种?其实,答案并不固定。这主要取决于具体咨询工程师和位置。两种预制泵站均可按需定制。因此,它们几乎可满足任何要求,无论复杂性如何。格兰富可帮助您做出正确投资。
借助格兰富泵站设计工具,您可在几分钟内设计出您的泵站。在这里,您将能够设定尺寸、特性和功能,同时选择各种泵、控制、水坑、阀门以及更多零部件。
"现在,让我们简要概括本任务中介绍的部分要点。预制泵站具有以下特点:
- 易于安装
- 具有成本效益
- 可靠
- 可定制
以及其智能内置功能,这些特性凸显了预制泵站是多么出色的解决方案。