太阳能泵系统组件概要介绍

全面了解太阳能泵解决方案的各类组件。

太阳能泵系统 包含一系列组件 所有这些组件都可以 添加到太阳能泵站中 从空转开关 到远程监控系统  本单元将简要介绍 格兰富提供的各种太阳能组件 我们开始吧。 首先是直流断路器。

直流断路器专门用于 太阳能电池板 主要功能是 断开电源 使电池板在检修期间 也可安全运行 此外 您可以在并联太阳能电池板的 每组串联电池板上使用直流断路器 这将大大降低寻找 故障源的难度 因为您可以单独断开某组串联电池板 检查线路或其他潜在问题 接下来是浪涌保护器。 该装置可以防范 附近的雷击和雷暴 但是,无法防止 直接被雷击中 由于可以防止 恶劣天气 因此能够延长可再生 太阳能逆变器的使用寿命 同时保护 太阳能电池板 然后是汇流箱。

汇流箱的功能是 将几组串联太阳能 电池板的输出汇集到一起 汇流箱有多种规格。 其中一种比较简单 线路直接连接到 串联电池板 另一种更加高级一些 包含保险丝 直流断路器 以及上面提到的保护 汇流箱的浪涌保护器 接下来是正弦波滤波器。 正弦波滤波器仅适用于 380 VAC 或更高电压的外部变频驱动器 这是一个关键组件 因为它可以防止电机磨损 这是因为外部变频驱动器 采用脉冲宽度调制 技术生成正弦波 这会产生峰值电压和电流 破坏电机绝缘 而借助正弦波滤波器 可以延长电机的使用寿命 最大程度减少系统承受 的压力和噪音 接下来是空转开关。

确保泵始终没入 水中十分重要 否则很有可能会造成 泵受损 SQFlex 内置空转开关 但对于 SP 泵,要检测空转运行 需要安装额外的组件 如果有可能发生空转情形 我们建议为泵 安装空转开关 在潜水泵内 安装空转开关 一旦出现无水状况 或井中的水位下降 系统将可以立即检测到 对于地面泵,我们建议 使用超声波传感器开关 检测管道中的水量 接下来是电防腐装置 由锌阳极构成 锌阳极可以防止水中的腐蚀。

此外,它还有助于 防止高含量氯化物 或碱水的腐蚀 根据水质情况 应不时更换锌阳极 接下来是水流套筒。 水流套筒可以 确保电机安全 当水流入泵 上方的井眼时 会有沙子和淤泥 通过泵的入水口 因此这个装置必不可少 没有水流套筒,沙子和淤泥 就会进入泵内,造成损坏 接下来是控制器。

CU200 是格兰富 SQFlex 的 控制器 支持添加浮动开关 在储水箱装满水后 浮动开关会向 CU200 发送 关闭泵的信号 或者也可以使用 IO101 控制器 这个控制器可以在 操作泵时自动在 太阳能电池板和交流电源之间进行切换 两个控制器 都专门用于 SQflex 泵 但 IO101 也 适用于 CRFlex 泵 最后是 远程监控方案 由于太阳能电池板 通常安装在偏远地区 不能依赖工作人员 随时进行人工监控 和检查系统 因此,使用格兰富 远程管理系统等 监控方案来监控 太阳能泵站非常重要 这可以使您即时获得 运行状况、趋势曲线 警报和警告的 明确信息 这些信息使您可以随时 对任何问题作出快速响应 最大限度减少现场检修 以上就是格兰富 提供的各种太阳能组件 希望上面的介绍可以帮助您 更好地为太阳能泵站 选择组件 

课程总览

模块
模块: 2
完成时间
完成时间: 18 分钟
难度级别
难度级别: 高级