了解太阳能泵系统中的太阳能电池板

了解不同类型的太阳能电池板以及如何在格兰富产品中心使用和添加自己的太阳能电池板。

太阳能电池板是 太阳能发电方案的必要组成部分 在本单元中 我们将深入了解 各种不同类型的太阳能电池板 它们的工作原理以及用户 如何在格兰富产品中心 选择添加自己的太阳能电池板 简单来说,太阳能电池板通过吸收 阳光中的能量来发电 通常,太阳能电池板 包含 36 到 72 块电池 功率在 50 至 300 瓦之间 太阳能电池板分为两类: 晶体硅太阳能电池板和薄膜太阳能电池板 我们来看一下 两者的主要区别 一般来说,晶体硅太阳能电池板 是最常见的太阳能电池板类型 但在某些条件下 薄膜太阳能电池板更有优势 比如,

薄膜太阳能电池板 在多云和炎热天气中 性能更出色 而晶体硅太阳能电池板 更适合寒冷天气 不过二者的主要区别在于 效率、尺寸和应用范围 晶体硅太阳能电池板的 效率在 13-20% 之间 薄膜太阳能电池板为 6-8% 晶体硅电池板尺寸较小 可以安装在狭窄的空间内 晶体硅太阳能电池板 有两种不同类型: 多晶太阳能电池板 和单晶太阳能电池板 单晶太阳能电池板为纯黑色 在温暖的环境中性能更出色 效率最高可达 20% 而多晶太阳能电池板为 浅蓝色或深蓝色 效率最高可达 17% 但是,

多晶太阳能电池板 制造成本更低,制造过程中浪费的硅较少 我们已经大体了解了不同类型 太阳能电池板的特性 下面我们将了解一下 太阳能电池板的 电气性能 在选择太阳能 电池板时,需要注意 几项基本的电气性能 包括: 最大功率点电压,即 Vmp 这是太阳能电池板 最佳负载时的电压 最大功率点电流,即 Imp Imp 类似于 Vmp,是指 太阳能电池板最佳负载时的电流 无负载电压,即 Voc 这是太阳能电池板 断开线路时的电压 短路电流,即 Isc 是指线路短路时的电流 关于太阳能电池板的 电气连接 通常包括 串行连

接和并行连接 或者称为“串联”和“并联” 顾名思义 串联是指一组 串行连接的太阳能电池板 串联的每个电池板 电压会叠加 从而提高 总体电压输出 例如,一个 4 块电池板 串联的太阳能电池板 每块电池板输出功率为 37V 将每块电池板的输出电压相加 就可以得到这块太阳能电池板 的总输出电压 即 148V 也可以将这些串联的电池板并联 也就是第二种连接类型 要使并联电池板正常运行 每组串联电池板必须 具有相同的电压和电流 并联电池板时 每组串联电池板的 输出电流相加可以得到总输出电流 也就是说,如果 4 组输出电流 为

8A 的串联电池板并联 总输出电流将为 32A 无论选择哪一种 连接 重要的是要根据 电气系统规格 选择太阳能电池板 和适合的连接方式 我们来详细了解一下。 关于太阳能泵 通常建议 在产品的限值范围内 电压尽可能高一些 这样可以获得 更高的性能,并使用更细的线缆 太阳能电池板的电缆可以 使用电缆连接器连接,非常简单 关于太阳能泵站 我们经常被问到的一个问题是 客户是否可以 在格兰富产品中心 选型时添加自己的太阳能电池板 答案是可以。

下面我们就来了解一下如何选择 在格兰富产品中心 选择水泵型号时 您可以选择 格兰富提供的各种太阳能组件 也可以添加您自己的 太阳能电池板 要在格兰富产品中心 添加您自己的太阳能电池板 只需要在选型时 找到“Solar modules”(太阳能组件) 并选择“Calculate”(计算) 在这里,您可以编辑 您希望添加的 特定太阳能电池板的 所有信息 完成编辑后,勾选 “Save and close with OK”(点击“确定”保存并关闭) 以便保存设置,点击“OK”(确定) 然后,您的太阳能电池板 就添加到了选型中 此外,您可以对比 两个不同品牌或 规格的太阳能 电池板性能 只需要在“Second Choice for Solar Module” (太阳能组件第二选择)菜单中 选择想要对比的太阳能电池板即可 要查看结果,点击“Start sizing”(开始选型)。 那么,以上就是 太阳能电池板的主要特征 我们现在回顾一下刚刚所学的内容。

太阳能电池板分为两类: 晶体硅太阳能电池板和薄膜太阳能电池板 晶体硅太阳能电池板的 效率为 13-20%  薄膜太阳能电池板为 6-8% 串联是指一组 串行连接的太阳能电池板 并联是多组 串联电池板并行连接 您可以在格兰富产品中心 添加自己的太阳能电池板 从而完全按照自己的需要 匹配系统规格 

课程总览

模块
模块: 2
完成时间
完成时间: 18 分钟
难度级别
难度级别: 高级