太阳能泵送系统简介
了解太阳能泵送系统的基本知识及其各种应用范围
在泵的运行方面 柴油等能源可能会 不必要地造成较高成本 幸运的是 有一个解决方案 太阳能 太阳能可提供可靠的能源 而无需任何运营成本 成为任何泵送系统的 完美合作伙伴 无论是用于 水生产 还是水配送 在此培训单元中 我们将向您介绍 太阳能泵送系统 首先我们将向您 大致介绍太阳能 以及您可以希望 了解的典型性能 之后我们将仔细研究 太阳能泵送系统 的主要优势 最后我们将通过一个
具体的示例 向各位展示如何充分利用 太阳能泵送系统 那就开始吧 在全世界范围内 太阳能 能源的使用越来越普遍 而且已将太阳能用于多种用途 包括为家庭住宅和 商用建筑提供能源 在晴天 太阳辐射可提供 高达 600-1000W/m2 的能量 在阴天 通常可提供 高达 50-300W/m2 的能量 但是决定性能的因素 不仅是阳光 电池板还 受到温度的影响 例如 当温度升高时 电压会下降 而电流几乎 保持不变 这意味着产生的电能会减少 天气极好时 您一天会获得 约 10 个小时的日照 但是 这并不意味着您在 10 个小时内 都能获得相同的电量 例如 如果太阳早上 6 点升起 辐射水平不足以
覆盖所有太阳能电池板 通常 当太阳升到最高位置时 您的太阳能泵送系统 将在上午 10 点至下午 4 点之间 输出最大电能 在泵送系统供电方面 太阳能泵送技术 近年来日益普及 让我们探究一下背后的原因 首先是成本 以前 太阳能电池板的 最初成本很高 但如今 太阳能电池板的 价格持续降低 这意味着回报期 比以前缩短了 而且 由于电能是通过太阳能输送的 因此完全没有运营成本 相比之下 柴油发电机 具有极高的运营成本 太阳能泵送系统的 另一个主要优势 是少量维护 实际上 唯一需要的维护 就是偶尔清洁 太阳能电
池板 另一方面 柴油发电机 则需要较多的维护 甚至还需要时刻关注 因为它需要定期注油 另外一点是 太阳能系统 对环境友好 太阳能技术一个 最明显的优势 是它使用清洁的自然能源 与柴油发电机产生 的污染性能量相比 在一定距离内 它是最节能的解决方案 我们已经概述了 使用太阳能的主要优势 接下来 我们将转到 太阳能泵送系统的工作方式 在这个例子中 我们会先讲述一个小型农场 我们的目标是 为牲畜供水 我们的首选泵将是 格兰富
SQFlex 潜水泵 首先 必须将泵 安装在钻井或井中 然后 泵将通过太阳能 将水汲到牛槽中 牛槽内装满水后 泵将收到 CU 控制装置发送的 液位开关信号并自动关闭 不过 您也可以继续泵送 并将水存储在水箱中即可 以备稍后使用 这仅仅是太阳能泵送系统 应用方式的一个例子 其他应用范围可能包括 将水泵送到偏远的家中 灌溉田地以及 将水输送到农村地区 这些地区都无法通过电网供电 上述就是太
阳能泵送系统的 基本知识 让我们再回顾一下 主要优势 太阳能电池板价格持续降低 另外没有 运营成本 回报期 逐渐缩短 太阳能泵送系统投入运行后 几乎不需要维护 最后 太阳能泵送系统 使用清洁的自然能源