太阳能泵送系统中所选格兰富泵的特点和优势
全面了解用于太阳能泵送的所选格兰富泵的优势 特别是 SQflex 潜水泵和 CRflex 表面泵
格兰富生产各类 适用于太阳能泵送系统的产品 在此培训单元中 我们将带您了解 适用于太阳能泵送系统的 各类格兰富产品的 主要功能和优势 我们将主要关注 SQFlex 潜水泵 CRFlex 地面泵和 MGFlex 电机 此外 我们还将简要介绍 RSI 太阳能逆变器 为了使得整个单元中的 内容流程稳定且通俗易懂 我们将一次关注一款产品 首先从 SQFlex 开始介绍 格兰富 SQFlex 是具有内置驱动器的潜水泵系列 从而适用于 太阳能泵送系统 和交流备用应用范围 在太阳能泵送系统方面 它是迄今为止 最受欢迎的 格兰富产品 SQFlex 泵系列的特点是 对环境友好 而且能够有效利用 太阳能和风能 该系列包括 螺旋转子泵和离心泵 简而言之
螺旋转子泵 适用于中压头至高压头 低流量至中等流量 而离心泵适用于 浅压头和高流量 我们来详细了解一下 SQFlex 首先 它具有内置电子元器件 包括变频驱动器 电机保护和空转传感器 例如 变频驱动器 可以将来自太阳能电池板的直流电 转换为交流电 以便进行泵送 内置电子元器件支持 SQFlex 处理交流和直流电源 同时由于基本操作 不需要外部组件 因此还可以 轻松安装 SQFlex 不过 可以选择使用 外部控制盒 这仅仅说明了 SQFlex 的灵活性 得益于这些内置电子元器件 不应将 SQFlex 视为泵 而应将其视为一
整套智能系统 另一个优势是运行成本低 这是因为使用太阳能资源 另外 少量维护 您很快就会发现 整个生命周期的成本 显著低于 其他供水系统 这再次表明了 太阳能泵送系统的经济高效性 SQFlex 专为连续和 间歇运行而设计 可适用于 各类应用领域 它特别适用于 偏远地区供水 但也适用于 商用建筑 例如学校或医院 农场 池塘 湖泊和保护区 想象一下 您要向 希望为牲畜供水的农民 销售 SQFlex 太阳能解决方案 不管位置如何 水位埋深如何 也不管所用水量如何 SQFlex 都可以根据 特定需求进行定制 这样一来 农民就可以拥有 专门适用于自己的应用的解决方案 同时还可以确保 稳定可靠的供水 此外 SQFlex 的 内置电机保护和空转保护 将消除农民对 泵的可靠性和泵操作 可能产生的任何担忧 让农民安心使用 接下来 我们将进一步 关注地面泵 更具体地说 是格兰富 CRFlex 与此相关的是 我们将向您展示 格兰富 MGFlex 电机 如何在通常使用 CRFlex 的 应用中利用太阳能
MGFlex 电机 由格兰富开发 专门用于使用太阳能的 地面泵应用中 其集成的变频驱动器 支持高效永磁 电机 在较大的速度范围内运行 从而使得 MGFlex 电机可以 为 CRFlex 地面泵 提供必要的动力 适用于偏远农村地区 包括灌溉 牲畜供水和偏远村庄供水 但它也可以为农村地区 或城镇住宅建筑中的 CRFlex 泵供电 这方面的相关应用 包括室内 增压系统 可确保水龙头保持稳定水压 甚至也可适用于用于游泳池 在许多方面 配备 MGFlex 电机的 CRFlex 的优势 与 SQFlex 的优势相同 例如 可以根据任何应用 及当地条件进行量身定制 这意味着它可以是 即插即用型解决方案 这也确保了 它的易于安装性 其内置防护功能 意味着几乎不需要维护 最后一点是运行成本低 可确保以低成本 实现高效泵送 此外 MGFlex 是一款 多功能产品 可以连接到 各种不同类型的泵 最后 我们将简要介绍
RSI –可再生太阳能逆变器 RSI 是一款外部驱动器 旨在将太阳能电池板的 直流电输出转换为交流电 以适用于泵的运行 它专门用于各种 潜水泵和地面泵 使用 RSI 的太阳能泵送系统 可以运行功率高达 37kW 的格兰富泵 RSI 是格兰富的 最新产品之一 可适用于新型的 太阳能装置 和现有泵送系统 此外 它的安装速度极快 可以在不到五分钟的时间内 为格兰富泵 (例如 SP CR或 NB/NK)进行配置 这证明了其灵活性 和无可比拟的简便性 您只需要确认 使用的是哪种电机 以及 RSI 是否已启动且正在运行 那么 以上就是 格兰富 SQFlex 潜水泵 CRFlex 表面泵
MGFlex 电机和 RSI 驱动器的基本功能和优势 我们来回顾一下主要优势 SQFlex 和 CRFlex 的 优势类似 它们都提供稳定可靠的供水 易于安装和维护 最重要的是 每天的泵送运作 都具有成本效益 MGFlex 是一款多功能电机 可以为 CRFlex 等 太阳能地面泵提供所需的电能 以适用于各种应用 可再生太阳能逆变器 – RSI – 是 SQFlex 和 CRFlex 的扩展 它可以连接到 各款格兰富泵 提高了整体的灵活性 综上 无论使用上述哪一种 格兰富产品 太阳能发电系统 不仅可以确保可靠的运行 还是节能高效的 解决方案