如何对太阳能泵送系统进行选型
我们带您了解格兰富产品中心的 SQflex 选型流程 您可以获取全面的分步指南
在选择格兰富太阳能水解决方案的产品型号时 请务必 根据具体应用 和特定要求 确定泵的型号 在本单元中 我们将详细了解 SQFlex 的 选型流程 根据一个由真实数据资料 构成的假设示例 我们将通过格兰富的选型 选型计划 即格兰富产品中心 了解 SQFlex 的 分布指南 但在开始选型过程之前 我们先仔细考虑一个 值得考虑的 重要因素 首先与传统 泵送系统相比 在使用太阳能泵送系统时 根据数据表 选择泵的型号 并非易事 这是因为白天的情况取决于日照 而众所周知 夏天比冬天的 日照时间长很多 因此 至关重要的是 将选型的参考月份设置为 最需要水的月份 我们设想一下 我们正在 牧场中使用太阳能潜水泵 我们的目的是 为牲畜供水 为了正确完成 选型过程 需要考虑 几个重要参数 其中包括安装位置 所需的每日产水量 和总动压头 即地面上的静态升力 与动态水位的总和 在这个例子中 我们掌握以下数据 我们的项目地点 位于西班牙塞维利亚 每天所需的流量为 10 立方米(2650 美国加仑) 总动压头为 110 米(360 英尺) 静态升力为 10 米 动态水位为 100 米 泵的类型为潜水泵 该系统能够确定 应该是 SQflex 系统还是 RSI 系统 无需预先确定这一点 根据这些数据 我们就掌握了 选型的所有信息 那么 我们转到 格兰富产品中心并开始选型 进入主屏幕后 您可以 选择创建自己的免费帐户 在该帐户上存储自己的 太阳能电池板 从而可以快速访问 所有输入的信息 建议您创建一个帐户 但这是自愿的 您可以不这样做 并继续下一步 现在您可以开始 选型过程了 首先点击 “按应用进行选型” 或“按应用进行高级选型”。 在本视频中 我们将带您 了解“高级”选型。 其中 您需要选择 具体的应用 位置 系统 以及许多其他重要参数 我们首先选择 “可再生能源系统”应用 并将位置更改为 西班牙塞维利亚 现在您必须选择 系统和安装类型 只需选择“太阳能”作为系统类型 因为我们在选择 潜水泵型号 所以选择“钻井”选项 作为安装类型 接下来我们将 输入每日用水量 在这种情况下 我们已确定每日用水量 为 10 立方米或 2650 加仑 如果您不知道 每日用水量 通常的规则是将每小时 固定流量乘以 然后您必须输入地面 静态升力和动态水位。 通常训练有素的工作人员会 为您提供此信息 在本例中我们已经 确定了这两个值 因此我们只需 输入此信息即可 您还可以计算任何潜在的 管道系统摩擦损失 如果地面上的静态升力很高 或者必须将水泵送到很远的地方 计算上述摩擦损失尤为重要 但是在本例中 我们将其留空 设置选型月份对于 满足您的工作点很重要 例如 对于灌溉系统 应该将其设置为 增长达到峰值的月份 对于饮用水 应该选择 太阳辐射 最弱的月份 一般而言 如果您位于北半球 应将其设置为 7 月 如果您位于南半球 应将其设置为 1 月 我们在塞维利亚 所以我们将其设置为 7 月 接下来 您需要选择 太阳能组件类型 如果要比较两种不同的类型 也可以选择两种类型 在本例中 我们将其定为 标准型号 GF现在所有主要设置 均已就绪 我们准备查看选型结果 但是 如果想进一步 自定义您的选型项目 可在各种下拉菜单中 查看可用的设置 根据您的项目 自定义所有设置 选择所有输入点后 即可查看选型结果 点击“开始选型” 在这里您会得到一份 选型结果列表 您可以在它们之间切换 以查看各种参数 例如太阳能组件的数量 平均日产水量和 太阳能电池板功率 您还将获得 一年中的各月 水泵性能概览 单击您的首选解决方案 就会得到详细的 性能曲线 同时您还可以滚动 以浏览规格 系统零件 以及关于选型结果的更多详情 最后 可以点击 “打印/PDF”生成报告 您可以在这里添加 所需内容 请确保报告包含 希望显示的确切信息 建议您至少选择 “选型结果”和“配件” 现在点击“生成 PDF”以查看报告 选型过程到此结束 简而言之 在格兰富产品中心 确定太阳能泵系统型号 所需的所有信息包括 项目位置 每日流量 静态升力 和动态水位 就是这么简单 现在轮到您进行选型了!