如何选择合适的泵来为自来水增压

了解有关给自来水增压的知识,以及如何择合适的泵。

在世界上的某些地区, 自来水的低水压或水压变动 是由于需求变化引起的常见问题, 这些问题在自来水中是全天都存在的。 要稳定水压, 可以为家用自来水, 安装一个增压泵。 然而,直接给自来水安装增压泵, 在某些国家是不合法。 取而代之的是 必须安装储水箱 才能增加水压, 让自来水进入家中或上升到屋顶水箱里。 一定要确保 检查当地法规, 特别是把增压泵直接安装 到自来水管之前。

用于自来水增压的增压泵 通常安装在家庭室内, 产生了低噪音水泵的需求, 这样才不会打扰到居民。 即使安装在室外, 也建议使用低噪音水泵, 以免打扰邻居, 尤其是泵在夜间启动时。 自来水的水压 有时会很高。 因此,你选择的水泵 必须有足够的材料强度 才能同时处理好 进水压力和水抽吸水压。 因为自来水水压 每天的变化会很大, 选择增压泵有不少好处, 不仅能够 增加水压, 还能稳定水压, 这样最终用户才能体验到 持续恒定的水压, 而且是全天保持恒定,不用考虑 自来水水压的波动。

让我们来看一个例子: 如果自来水水压是 2 巴, 而水泵可以提供的压力为 5 巴, 这样就能产生 总共 7 巴的水压, 这样可能会出现问题,因为水泵 可能无法处理 比这更高的自来水水压(例如比 6 巴更高)。 但是,如果是恒压泵, 它就会根据所需要的设定值 来进行加压。 在这个例子中, 如果水泵设定的水压是 4 巴, 那么水泵的转速 就会调整为供应 2 巴水压, 这样整体的水压就能变成 4 巴。

不仅如此, 用来给自来水加压的水泵, 必须获得饮用水认证。 为了给自来水加压, 我们推荐选择格兰富 喷射泵和增压泵 SCALA1 或 SCALA2。 喷射泵和增压泵能满足基本的 自来水增压需求, 材料的耐用性可达 6 巴, 并且也得到了饮用水认证。 可是,由于噪音水平较高的原因, 喷射泵和增压泵 只能安装在室外, 安装在棚屋或披屋内。 SCALA1 的噪音水平较低, 适合室内安装 而 SCALA的噪音水平最低 还带有最高级的功能选项, 都是为自来水加压而设计的功能, 并且水压恒定。 要了解有关格兰富  喷射泵和增压泵、SCALA1 或 SCALA2 的更多信息, 请访问 www.grundfos.com。 

课程总览

模块
模块: 6
完成时间
完成时间: 25 分钟
难度级别
难度级别: 初级