如何选择合适的泵从屋顶水箱抽吸水

了解有关从屋顶水箱抽吸水的知识,以及如何选择合适泵。

当储水罐安装在 房顶上的时候, 对所用的增压泵的要求 与其他水泵 略有不同, 与那些安装在地上或地下 并从储水罐抽水的水泵的要求不一样。 在某些情况下, 重力可以产生足够的压力, 能把水从屋顶水箱中输送出去, 在没有安装水泵的情况下也能输水。 但是,如果水压 在水龙头里过低, 就可能需要一个增压泵 来增加水压。 当增压泵安装在 屋顶并与一个储水罐相连时, 水从储水罐里流进 家里,水压就可能会变得很高。

为了避免损坏管道或 设施,例如家庭厕所等, 用于给房顶储水罐增压的增压泵 必须根据 最大水压来进行选择, 或选择可以 调节水压的水泵。 水泵的安装位置 对满足需求至关重要。 如果水泵安装在 房顶且与储水罐连在一起, 水泵必须能经受住各种严酷的条件, 例如大温度范围、 风吹、雨淋和尘土。 严酷的条件可以通过 把水泵安装在房顶下来缓解; 但是,这样一来水泵 就离居民更近了, 这就产生了对水泵 低噪音水平的需求。 跟安装在地上或地下 的储水罐的情况一样, 屋顶水箱也会含有气泡、 碎片和灰尘, 这意味着增压泵 必须有良好的空气处理能力 并且最好能安装 一个单独的入口过滤器进行保护。

类似地,屋顶水箱也会干涸, 在用水速度比水箱加注速度更快时容易干涸, 所以我们推荐 选用带有空转保护的水泵。 要给屋顶水箱增压, 我们推荐选用 格兰富 UPA、SCALA1 或 SCALA2。 UPA 适合室内安装, 它机型大小紧凑, 直接与水管连接, 噪音水平低。 但是,它耐受不了 室外安装的条件, 如果要安装在室外,我们推荐使用 耐用性更高的 SCALA1 或 SCALA2。 如果使用 SCALA1,要确保选择 带有正确的输出水压的型号。 SCALA2 能提供 更加高级的功能,也被称为 “理想水压”, 该功能可以让你选择 最适合应用类型的理想水压, 而且水泵会自动 根据所选级别的输出水压进行调节。

同时 SCALA2 的体积也相对紧凑, 噪音水平也很低, 既可以安装在室内, 也可以安装在室外, 并且具有最高级的功能, 是给屋顶水箱增压的理想选择。 SCALA1 及 SCALA都带有泄漏警报功能, 当检测到管道泄漏时, 能把水泵设置为报警模式, 这能防止水泵受到损坏, 发生不必要的启动或停机。 SCALA1 和 SCALA都有最大运行时间, 能防止水泵 在失控的情况下继续运行, 当发生管道泄漏时, 可按系统需要进行调控。 SCALA2 的最大运行时间为 30 分钟, 而 SCALA1 的最大运行时间 可通过 GRUNDFOS GO 应用程序来进行调节。 要了解有关 格兰富 Grundfos UPA、SCALA1 或 SCALA2 的更多信息, 请访问 www.grundfos.com。 

课程总览

模块
模块: 6
完成时间
完成时间: 25 分钟
难度级别
难度级别: 初级