如何选择合适的泵从浅井中抽吸水

了解有关从浅井中抽吸水的知识,以及如何选择合适的泵。

浅井的定义 是深度最多为 8 米的井。 可以在井的上方接上水泵抽水, 把水抽上地面上的家庭住宅或花园。 在给浅井选择水泵时, 首要且最为重要的 是考虑安装水泵的位置。 水泵既可以 安装在水下 也可以采用干式安装。 后者更具优势, 更容易安装, 也更容易操作和维护 这就是本模块 将重点介绍安装的类型的原因。 干式安装的水泵会被安装在 浅井的上方, 且进水压力为负压, 而且必须有自吸功能。

我们也建议给水泵 安装止回阀, 避免水流回井里。 止回阀可以安在水泵的进水口, 也可以作为底阀 安装在井底。 浅井水泵 通常安装在室外, 这样就产生了对高耐用性水泵的需求, 这种水泵能应对严苛的环境, 例如雨水、尘埃以及 大温度范围。 因为浅井位置 往往含有气泡和灰尘, 我们强烈建议选择具有良好空气 处理能力的水泵 并添加入口过滤器, 这样才能保护水泵不受任何尘埃污染, 而这种污染可能会渗入浅井。

为防止浅井干涸, 我们建议选择带有空转保护的水泵 防止水泵受损。 要从浅井中抽水, 我们建议采用的水泵 是格兰富 SCALA2、 喷射泵和增压泵或 SCALA1。 SCALA1 和 2 两款 都带有空转保护 和自吸功能 并带有内置的止回阀, 但是我们仍然推荐 安装一个底阀。 喷射泵有自吸功能, 也有很好的空气处理能力。 如果要选择带有水压管理器 的水泵, 水泵还同时要有空转保护功能。

但是,喷射泵对于室外安装来说 并不是最理想的选择, 而且喷射泵必须安装在 棚屋或披屋内。 SCALA1 和 2 对于室外安装来说 都是理想选择, SCALA1 在处理空气方面 表现出色,  同时使用也非常方便, 带有日历功能,可用于花园灌溉。 要了解有关格兰富喷射泵和增压泵、  SCALA2 和 SCALA1 的更多信息, 请访问 www.grundfos.com。 

课程总览

模块
模块: 6
完成时间
完成时间: 25 分钟
难度级别
难度级别: 初级