如何选择正确的输水泵

了解有关输送泵的知识,以及如何选择合适的泵。

将水从 A 点移动到 B 点时, 需要使用增压水泵来 提供充足的压力和升程。 在住宅建筑中同时 使用多个储水箱时, 您可能需要将水从一个储水箱 转移到另一个储水箱, 例如从地下储水箱转移到 屋顶储水箱。 输水泵通常会 安装在室外, 而且必须坚固耐用并能够承受 日晒、雨淋、风吹和灰尘。 输水泵通常 用于填充储水箱, 并且由于这是一项您很可能 希望尽快完成的任务, 因此定速泵非常适合这项工作, 而在输水泵中,购买变速电动机 是一笔不必要的费用。

泵还必须能够 根据水箱中的需求 自动启动和停止, 通常可以使用浮球阀 来解决这个问题。 如果最高分接点 Hmax 高于启动压力, 则泵将永远不会启动, 因此建议选择 带有附加外部输入 且可以安装 浮子开关的泵。 同样重要的是, 要考虑到泵与 住宅建筑物和 邻近房屋的距离, 并选择噪音水平 合适的水泵, 以免打扰 居民或邻居。 我们建议使用 格兰富 SCALA2、喷射泵或 SCALA1 作为输水泵。

SCALA2 不仅能够将水 从 A 点输送到 B 点, 还具有低噪声水平和坚固耐用的特点, 可用于室外安装。 但是,它具有一些 附加的高级功能, 在大多数情况下,如果只是需要输送水 和避免不必要的大量投资, 这些功能显得有点大材小用。 SCALA2 和 JET 泵都有 可调的切入压力, 而 SCALA1 可安装 附加的外部输入, 确保可安装 浮子开关, 当水位达到选定高度时, 该开关将自动触发泵 来填充水箱。

SCALA1 和 2 均适合 户外安装, 并具有较低噪音水平, 而 JET 泵必须安装 在棚屋或披屋内, 并且由于其具有明显的噪声水平, 建议不要将其 安装在住宅建筑附近。 最后一点,可将 SCALA1 作为 双泵进行安装,以确保较高的流量。 要了解有关格兰富 SCALA2、 JET 泵和 SCALA1 的更多信息, 请访问 www.grundfos.com。 

课程总览

模块
模块: 6
完成时间
完成时间: 25 分钟
难度级别
难度级别: 初级