基本液压基础知识简介

了解最基本的包括流量和扬程等术语在内的液压基础知识。

在水泵系统中的的液压方面,我们需要考虑三个主要参数:流量、扬程和功率– 或 Q、H 和 P。

在本简要的单元中,我们将向您介绍这些基本参数及其彼此之间的含义。

那就开始吧。流量 (Q) 通常以 m³/h 为单位。简而言之,流量描述了泵在给定时间段内流经管道的水量。

这就是为什么流量以 m³/h 为单位的原因。

泵的扬程 (H) 表示其能够提供的压力。该参数描述了泵能够将水提升至的高度。

因此,如果说泵的扬程为20 米,则表示其可以将水在空中提升 20 米。最后一个参数是功率 (P)。

顾名思义,功率表示水流动的力和速度。功率以千瓦为单位。

由于功率取决于上述流量 (Q) 和扬程 (H),因此可以使用以下公式进行测量:P = Q x H x c。

在此计算式中,c 为常数,取决于泵的效率、重力水平和所抽吸的流体。

请记住,如果将泵的流量或扬程增加一倍,则会自动将泵的功率增加一倍。

如果将泵的流量和扬程同时增加一倍,则能源消耗将增加三倍。

这几乎涵盖了关于基本液压基础知识的全部内容。

感谢收看。

课程总览

模块
模块: 3
完成时间
完成时间: 8 分钟
难度级别
难度级别: 初级