其他安装基础知识

熟悉各种安装基础知识有助于泵发挥最高性能。

每当购买泵时,您都会关注于如何确保最长的使用寿命和最佳的运行效率。

但这并非一蹴而就的。在此简要的单元中,我们将讲解一些额外的安装基础知识,以帮助您的泵实现最佳性能。

那就开始吧。在安装过程中,请确保将泵安装到固定底座上。

采取这种方式,可防止泵在恶劣天气条件下出现爆震声。

此外,固定底座还有助于最大限度地减少和隔离振动。

如果将泵放在户外,可能会缩短其使用寿命。

只需在泵上放置一个防护罩,即可最大限度地减少损坏。

此外,当冬季温度下降时,您可以为泵加装一个加热箱同样,在夏季,您可以为电机提供冷却气流源。

进行管道作业时,应尽量避免使用过多的弯头和弯管,并确保适当地紧固所有配件。

您还应确保所有阀门尺寸均适合要处理的泵和应用。

在泵启动之前,需要先注满水尽管某些格兰富泵为自吸式,但并非所有泵均如此,因此,如有必要,请务必手动灌泵。

如果您的泵并无内置的空转保护装置,则可以增加一个浮动开关以防止泵空转。

在这种情况下,如果水位降至一定液位以下,浮子将使泵停止运转,从而防止空转。

以上涵盖了有关安装基础知识简要单元的内容。

我们希望您能从中获益良多。

课程总览

模块
模块: 3
完成时间
完成时间: 8 分钟
难度级别
难度级别: 初级