了解摩擦损失和气蚀

了解摩擦损失和气蚀如何损坏泵,并了解如何减少二者的可能性。

每当以高速率通过管道抽水时,均存在摩擦损失和气蚀的风险。

在此单元中,我们将介绍这些现象。

我们将说明摩擦损失如何导致效率降低,气蚀如何导致管道和泵损坏,尤其是如何降低二者的风险。

我们先从摩擦损失谈起。

简言之,摩擦损失是指由于流动的液体与液体在其中流动的外壳之间相互接触而导致的液体压力损失。

在抽水系统中输送水时,会在水接触的表面之间产生摩擦。

最终,这会导致能量和压力损失,从而降低整个系统的效率。

系统的任何部分都无法免除摩擦损失– 它会出现在管道、弯头和阀门中。但是,您如何知晓系统中的摩擦损失水平?

嗯,这取决于多个参数,其中包括:系统流量流体粘度管道的直径和长度– 管道越细越短,粘度越大,从而摩擦损失越大最后是管道表面。

例如,如果管壁光滑,则更易于通过其抽水,从而减少摩擦损失水平因此,可以通过抽水速度和管道尺寸来确定摩擦损失水平为了减少摩擦损失,您可以采取以下两项措施:

1) 减少流量和
2) 增加管道尺寸。

尽管增加管道尺寸也会增加初始系统成本,但另一方面,这会降低总寿命周期成本,从而使其成为合理的长期解决方案。

通常,您可以从管道、弯头、T 形接头和任何其他组件制造商处获取摩擦损失数据。

现在,让我们将话题转向气蚀。

气蚀定义为由沸水引起的气泡在水中的快速形成和破裂。

通常,水在 100 度下会沸腾。

在此温度下,水会变成蒸汽。但如果系统压力下降,沸点也会下降。

例如,如果某个区域的压力降至 0.1 bar,则该区域的水将在 45 度而非 100 度下开始沸腾。

并且,一旦这些区域中的压力再次超出局部沸点,汽化的分子即会内爆并恢复为液态。这称为气蚀。

由于内爆会在管道内产生较大噪音,因此您通常可以听到其声音。

气蚀是任何抽吸水的管道中最常见的问题之一,同时也是泵和管道损坏的主要罪魁祸首之一。

幸运的是,可以采取若干方法来降低气蚀的风险。

只需确保采取以下措施:降低泵入口并增加入口压力减少吸入管中的摩擦损失减少泵流量提高吸入水位的高度以上涵盖了我们有关摩擦损失和气蚀培训单元的内容。

感谢收看。

课程总览

模块
模块: 3
完成时间
完成时间: 8 分钟
难度级别
难度级别: 初级