基本水泵类型简介
简要了解最常见的水泵类型及其用途。
我们可提供许多满足您的 需求的水泵解决方案 在本单元中,我们将简要介绍 两种主要水泵类型 以及目前市场上一些
常见的水泵 那就开始吧 离心泵是到目前为止
最常见的水泵类型 离心泵一般通过发动机或
电机来产生转动能 利用此能量输送液体
另一种主要的水泵类型 是容积泵 容积泵的流量
取决于泵速 这种泵通常更适合抽吸 粘稠的液体,而不是水 现在我们介绍了这两种 主要的水泵类型
下面我们来了解一些 最常见的水泵 其中包括: 端吸泵 内联泵 潜水泵
多级泵 喷射泵 浸入式泵 计量泵 中开泵 我们来逐个进行介绍
端吸泵是各行各业中 最常使用的离心泵 之所以称为端吸泵,
是因为吸点位于端部 端吸泵可分为两类: 用于家庭压力系统的
小型端吸泵 以及用于灌溉、供水和 工业流程的 大型端吸泵 内联泵的特点是 吸水和排水系统 相互联结,
因此而得名 当需要对流经管道系统的水
进行加压时 通常将内联泵用作 循环泵 内联泵通常用于 商业建筑中的 热水循环或
冷却系统 顾名思义, 潜水泵在运行时 整个泵和电机 都潜入水中 潜水泵适用于各类家庭、
商业和工业应用 具备抽吸固体和 多种液体的能力
在一根共用轴上安装多台 单级离心泵 就构成了多级泵 多级泵适合
水下钻孔 以及在具有 明显高度差的 区域增压或 输送水 与标准离心泵相比,
喷射泵 带有喷嘴和文丘里管 水流经喷嘴时 速度上升,
压力下降 从而产生吸入效应 对于吸升高度不超过 6 米的应用,
喷射泵是一种理想的解决方案 但缺点是噪音相当大
喷射泵通常用于 家庭应用 例如增压和 花园灌溉 或轻型商业应用
下面介绍浸入式泵 与潜水泵不同 对于浸入式泵,
只有泵浸入液体 而电机采用空气冷却 浸入式泵非常适合 各类工业应用 例如机加工、清洗系统 和温度控制应用。
接下来介绍计量泵 计量泵能够以 不规律的间隔输送 指定数量的物质 计量泵有三种不同 类型的泵送机制 柱塞泵、
活塞泵和膜片泵 这些泵都属于 容积泵 计量泵通常用于 需要化学加药的
工业水处理流程,例如 混合回路解决方案 最后一个是 中开泵 中开泵类似于端吸泵,
但不同之处在于 井管、 吸水喷嘴和排水喷嘴 都包含在共同的腔室中 此外,
由于采用特殊的 井管设计,中开泵 非常适合水流 要求高的应用
以上基本就是常见水泵 简介的全部内容了 希望您已对水泵解决方案 有了更深入的了解