水泵选型及选择流程中的重要考虑因素

了解水泵选型及选择流程中的一些主要考虑因素。

水泵选型和选择并非是复杂繁琐的过程。对需要考虑的一些一些主要注意事项 有了基本的了解后,您就能顺利完成这项工作。

我们在这里帮助您迈出第一步。在本培训单元中, 我们将向您介绍选型和选择流程,以帮助您每次为适当的任务选择合适的水泵。

让我们先来看看水泵的选型考量。在整个泵的选型过程中,您必须考虑 多种因素, 例如:

-       水源 – 水来自何处。

-       容积流量 – 所有出口和消耗形式的总和。

-       总扬程 – 源头与排水点之间的垂直高度。

-       电源 – 可用于运行水泵的电源是什么?

-       以及控制类型 – 是手动还是自动?

我们将在本单元的第一部分中详细介绍所有这些因素。

首先是水源。有多种水源, 包括地上水箱、地下水箱、河流、水坝/湖泊、钻井或增压自来水。

确定水源后,您需要考虑水是可饮用的还是不可饮用的,因为这与可以使用水的具体应用息息相关。

接下来是流量 - 或 Q。流量表示一定 时间内通过泵的液体量。容积流量是一个关键参数,因为我们需要为特定目的输送一定体积的水量。

通常,流量以立方米每小时 (m³/h)、升每秒 (l/sec) 或升每分钟 (l/min) 为单位进行测量。

要计算系统需要多少水量,您必须将系统的所有单个元件加起来。

扬程或 H 以米为单位进行测量,并且取决于泵送液体的密度。如前所述,扬程表示 泵能够将液体 提升到什么高度。购买泵时, 通常会指定它所能产生的扬程。

接下来是电源。为了选择适合泵的电机,您必须确定 使用何种电源。在住宅应用中,最常见的电源包括:

-       单相电源,由电力公司供应给连接到电网的任何家庭。

-       以及发电机,在偏远或农村地区用作备用电源。

不太常见的电源包括三相电源、太阳能和风力涡轮机。

最后,您需要考虑泵控制。可以采用两种方法控制泵: 手动或自动。

顾名思义,手动控制的泵是完全手动的,而自动控制的泵则采用诸如 浮动开关之类的机构来打开和关闭泵。

在本单元的其余部分,让我们将把重点转向 选型的重要性。

如果泵尺寸过小, 则会带来以下后果:

-       无法交付客户订购的产品

-       压力不当

-       受到水流流速不足的困扰

-      系统效率低下

并且会增加气蚀和泵故障的风险 因此,您可能会认为, 为了规避上述风险,最好选择超大尺寸的泵。然而,尺寸过大的泵 仍然会带来一系列并无任何改善的后果:

-       尺寸过大意味着泵的功耗将远超必要功耗

-      噪音会大得多

-      流速将超出规定值

-      并且泵可能会过早失效,因为其运行效率远未达到最优效率。

因此,如您所见,尺寸过小 和尺寸过大都是相当严重的问题。我们所需要的是取得适当的平衡 并找出适合您需求的确切泵尺寸。但我们应该怎样做呢?这正是泵曲线大显身手之处。

首先,要理解泵曲线,您需要了解系统特性。这是因为泵曲线本质上是显示 流量 (Q) 和总扬程 (H) 的泵性能曲线。系统特性 将系统中的压力损失显示为流量的函数。

当系统特性与泵性能曲线之间存在交叉点时,您就获得了特定的工作点。

一旦您找到工作点,计算出您所需的流量和总扬程,您就能确定所需的泵应为何种尺寸。本单元几乎涵盖了关于泵选型和选择的所有内容。

如果您有兴趣尝试自行选型和选择泵,请使用格兰富的选型和选择工具, 该工具位于 格兰富产品中心。

课程总览

模块
模块: 3
完成时间
完成时间: 13 分钟
难度级别
难度级别: 初级