您应使用哪种水泵?
了解如何确定适合各种作业的水泵。
市场上的水泵类型 琳琅满目 要确定适合自己应用的 水泵并非易事 在本单元中,
我们将介绍 一般家庭住宅中 不同的应用 并说明各个应用中 应该考虑的水泵类型 但在开始之前,
需要强调的是 各个国家和地区的水泵 法律和法规有所不同 因此,
本单元中的一些示例 可能不适用于您所在的地区
下面我们开始吧 首先介绍冷水增压 这适用于自来水匮乏或 水压不够的场合 发生这种情况时,
您将需要一种 能够提供所需流量 和压力的水泵 像 Grundfos SCALA2 这样的
小型增压泵 就足以胜任了 但如果水源 来自钻孔 您将需要一款潜水泵,
例如 Grundfos SQ 接下来介绍雨水再利用 收集、
储存和再利用雨水 是节约水资源以及 降低业主用水量和 用电量的绝佳方式
可用于花园灌溉 坐便器冲洗、 洗衣机和洗车 也就是说,
不能作为饮用水 Grundfos SB 或 SBA 潜水泵 尤其适用于雨水箱 地下水箱和地上水箱可
提供许多可能的水泵解决方案 包括喷射泵 潜水泵和
自吸多级泵 喷射泵吸水高度 高达 8 米 采用自吸模式, 设计坚实,
持久耐用 Grundfos JP 喷射泵是 喷射泵的一个典型代表 另一方面,
潜水泵 的噪音相对较小 它们放置在 地下水箱中 彻底隐藏起来 格兰富提供许多
潜水泵产品 包括前面提到的 SQ 和 SB 自吸多级泵 很好地结合了
高效率和低噪音的优势 Grundfos CM 自吸增压泵 是自吸多级泵的
一个典范 我们都知道 等待淋浴冷水 变热的滋味 通过采用热水再循环泵,
这一问题便可迎刃而解 …为业主即时供应 热水成为可能 热水再循环泵 不需要高压或高流量
尺寸也非常紧凑 Grundfos ALPHA 和 COMFORT 系列
非常适合热水再循环系统 最后是污水处理 许多人认为家庭 污水会自行消失
大多数情况下确实如此 但如果发生洪水,
就必须采取一些措施 要管理和处理 任何多余的污水
就需要采用家庭提升站 或排水泵 Grundfos SOLOLIFT
系列提升站 和 Grundfos Unilift 系列 排水泵 可提供完成此工作的 理想解决方案
以上就是我们有关水泵和应用的 基本培训单元的内容
请务必体验一下我们 格兰富网络学院的其他课程 或返回我们的网站
了解更多有关我们 解决方案和应用的信息