应用领域:温度控制

了解格兰富工业解决方案如何优化能耗。

说起能耗, 温度控制系统往往是一个罪魁祸首。 

在本单元中,我们将简要介绍温度控制系统所面临的挑战,以及格兰富工业解决方案将如何帮助您优化能耗。 温度控制包括对一个系统的供热和制冷。 

在工业工厂中,几乎不会有人将温度控制系统视作核心活动。 

在工业生产流程中,只要一切都正常运行,人们很少会考虑温度控制系统。 

在许多生产设施中,这都是对温度控制系统 的典型态度,因此其中存在着优化能耗和显著节省能源的巨大机会。 

而关键就是关注温度控制系统的能耗。 

据预估,随着人口增加和发展中国家扩大经济规模、 减少贫困,2030 年的能源需求将至少增加 35%。 

格兰富解决方案的一个优势是我们可以在任何现有系统中使用升级改造解决方案。 

这意味着无需更换整个系统,就可以同时节省经济和时间成本,也可以简单轻松地为现有系统添加能效高的解决方案。以工业制冷系统为例,我们可以根据需求来运行系统,从而减少整个系统的能耗。 

如果使用我们的应用知识来优化系统,我们能增加高达 70% 的能源节省量并且不会影响产量。 

以上就是对我们温度控制系统节能的基本情况介绍。 

如果您想要了解更多关于格兰富工业解决方案的信息, 请浏览我们的网站或联系您当地的格兰富办公室。  

课程总览

模块
模块: 5
完成时间
完成时间: 12 分钟
难度级别
难度级别: 初级