采用超滤技术去除工业废水中颗粒的智能解决方案

了解增加智能技术,利用超滤装置的形式为水资源再利用系统去除颗粒的诸多优点。

采用智能控制,您可以实现反冲洗流程的高效率。

空气冲刷循环用于松弛沉积在滤膜表面外侧的颗粒。
无论您向工业流程中加装水处理系统的原因是什么,都必须考虑到系统的总体成本。除了超滤技术、进料侧和反冲洗侧流程以及能耗成本之外,总成本计算还包括化学品成本、耗材成本、工作时间成本、摊销成本和停机时间成本。
这些领域都是可以通过更智能的超滤水资源再利用系统进行优化。

例如,智能解决方案在超滤系统中的进料侧具有压力传感器、流量传感器和化学参数传感器。

在反冲洗侧,也具有压力传感器、流量传感器和化学参数传感器。

智能泵内置监控和故障预测、流量计和压力监测。
远程连接 PLC、云和物联网 (IoT) 解决方案可提供数据可视化和预防性维护服务。

此外,格兰富还在开发一个在 IoT 平台上运行的关键流程可操作“数字孪生”。这意味着,您可以实现絮凝、结垢、积垢、过滤、反冲洗和清洗的自适应控制。
现在,我们来通过以下场景,总结一下格兰富 iSOLUTIONS 智能方案的潜在优势:

减少化学品使用
- 数字计量泵确保精确定量,节省化学品使用,并确保最佳使用效果
- 絮凝剂的智能使用可以减少产生的污垢量,同时优化过滤系统的性能
- 只要存在结垢和积垢风险,就可以使用智能反冲洗
这可以优化清洁过程中的化学品和水的用量。

资源节约成本
- 您在水、能耗和化学品使用上都可以有所节省
- 化学延伸反冲洗根据系统需要进行
- 优化后的系统使您能够更好地控制化学品库存,订购也可以由系统根据需要向 ERP 系统提出

过程优化
- 过滤和反冲洗间隔优化控制可以节省水资源和能源,延长超滤膜的使用寿命,提高系统的整体效率。
- 无论原水质量有何变化,您系统内置的智能技术都将能够适应环境和性能优化

让我们一起回顾一下本单元的内容:
- 超滤装置是水资源再利用系统的核心
- 在超滤装置的进料侧和滤液侧优化系统可以节省总体拥有成本
- 智能系统方法让您可以提高絮凝、结垢、积垢、过滤、反冲洗和清洗的效率并节省相关成本。

课程总览

模块
模块: 5
完成时间
完成时间: 25 分钟
难度级别
难度级别: 高级