冷却塔水处理
了解智能水资源再利用解决方案如何实现冷却塔节能和节水。
Marco,水处理 对格兰富来说非常重要。 全球有很多 水处理应用。 我认为各种应用 需要不同的解决方案。 嗯,说得对。 尤其是在工业领域, 我们看到了 各种应用不同的侧重点。 工业领域 的用水量很大。
比如,冷却塔 耗水量巨大。 我认为, 我们也面临关于冷却塔的 诸多难题, 急需解决。 所以,如果审视冷却塔的运行, 我们的确能看到很多难题。 我们在拜访客户时, 参观了他们的设备, 发现这些设备 多半是手动操作的。 然而,这会导致 很多问题,其中一个问题就是 生物污染。 生物污染会在管道内 和换热器上形成生物膜, 进而降低冷却塔的 制冷量, 还会提高 能耗。
第二个难题就是 提高盐浓度, 如果不检查导电率或时间, 并及时处理,这个问题就会出现。 这会导致结垢, 进而导致更高的能耗。 最后,我们如何处理冷却塔内部 使用的化学品? 如果投放的剂量不正确, 就会导致药量过多或药量不足, 进而引发其他问题。 所以,Marco,你见过冷却塔内 存在的诸多水问题。 但是我认为, 如果越来越多的客户 利用回用水 补给冷却塔, 那么这些难题 就会越来越多。 生物污染的增长速度会越来越快, 因此未来肯定还会有 更多的难题。 我们需要智能解决方案 来解决这一问题。 的确如此,Carsten。
关于 冷却塔的各种问题, 我们都可以 提供支持。 包括 水资源再利用 和天然水源的 解决方案, 藉此,我们可以更智能地 解决问题。 我以前说过, 格兰富可以提供很多解决方案, 帮助客户 解决他们在 冷却塔应用方面 面临的难题。 第一个例子是 我们在冷却塔中所需的 正确的测量和控制设备, 这不仅仅是为了 显示水处理的结果, 而且还要控制 水处理的结果。 我们也用它 来记录测量值 是否符合各项规则规定。 接下来,有我们精确的计量泵。 这些计量泵将所需的 化学品剂量 投放在水处理流程中, 不多不少,精确无误。 因此,这是另一种智能 解决方案。
将这些计量泵 与化学品应用程序连接, 我们就可以确保操作人员 安全地投放 化学品,比如, 避免将混合后可能产生 危险的化学品混合。 我们再一次做到了展示 投放到水中的剂量,所以, 也再一次做到了符合当地法规。 最后同样重要的是, 借助智能系统设置和解决方案, 我们将不同的 要件组合在一起, 它们才能达成共同的目标 并协同工作,从而 优化整个流程。 所有这些工作都在 格兰富 iSOLUTIONS 智能解决方案的支持下进行, 借助这个解决方案,我们将来能 以不同的方式处理不同的需求, 从而处理整个系统。