冷却塔简介

了解冷却塔用于冷却制冷系统中循环水系统的原理,以及不同的冷却塔类型。

在此模块中,您将了解到颗粒去除对水资源再利用的重要性,这个环节对所有水资源再利用应用几乎都不可或缺。我们将展示如何利用超滤技术和在水资源再利用系统中增加智能技术明智完成这个环节。
水资源再利用流程的核心是用于颗粒去除的超滤装置。超滤膜技术的膜孔径在 0.01 微米到 0.1 微米之间。这可以确保所有悬浮颗粒和细菌都能去除干净。根据污水中有机和无机含量的水平或混合级别,可以按需在进料侧和滤液侧增加其他处理步骤。然后,水就可以进入再利用处理流程的下一环节。
我们来详细了解一下超滤装置的进料侧和反冲洗侧。
过滤周期从将预处理水泵入超滤膜开始。工作时,超滤系统大部分时间都处于过滤模式。最优滤膜性能需要恒流。恒流可以通过速度控制泵实现。某些情况下,还需要进行反冲洗来清洁滤膜,因为杂质和污垢可能会堵塞膜的孔隙,使跨膜压 (TMP) 增加。
反冲洗循环用于清洁滤膜,通常是通过与过滤流相反的方向泵送超滤水,冲洗膜中的所有污垢。
此过程通常基于生产时间或按批次(例如固定量过滤液体后)完成,可能效率较为低下,因为清洁会定期进行,所以可能会在不需要时进行,使用有价值的过滤水。

化学强化反冲洗通过向反冲洗流中添加氯、酸或碱溶液等化学物质来提高清洗效率,具体物质根据取决于污垢选择。为了提高工艺效率和减少化学品的使用,化学品需要精确的剂量。
制冷是许多工业流程的重要环节。冷却塔是确保最优冷却效果的一种方法,大多数工业建筑中都有使用。
在此模块中,我们将为您详细介绍冷却塔。
简而言之,冷却塔设备用于冷却制冷系统中循环水。
它主要通过蒸发将冷却水中的热量传递到空气中。但是,在实际情况中,冷却塔到底是怎样工作的呢?我们来详细了解一下。
在使用冷却塔的制冷系统中,热水从机器或工艺冷却流程等源头流经管道,再流向冷却塔。

进入冷却塔时,热水会从许多喷嘴中喷出。水喷洒在包装(也称为填充物)上。

填充物的主要作用是把水喷洒到更大的表面上,确保蒸发面积更大。

当水流经填充物侧面时,空气流向与水相反,一部分水就会蒸发到空气中。空气会吸收在此蒸发过程中产生的热量,从而降低剩余水的温度。
剩余水冷却后,会滴到冷却塔底部的水池里,然后进入系统循环使用。
另一方面,空气也会被风扇向上吸出。在顺利排出冷却塔之前,空气还会经过收水器。
经过压缩的高浓度空气会高速流动,多次碰撞到 Z 形收水器上,然后从风扇排出。
在收水器处凝结的水则会滴回到冷却塔中,与底部的剩余水汇合。
一般来说,蒸发流失、滴水流失、泄露和排放到排污系统中的水不超过 30%。但是,如果采用正确的控制措施,您就可以节省蒸发流失量 30% 的 20%。
所以如果,比如说,每小时蒸发流失量为 100 升,正确的控制措施让您可以每小时节省 20 升。
另外一个优势就是安全。在冷却过程中,冷却塔不使用任何危险化学品,因此使用安全性更高。
现在,我们介绍完了冷却塔的基本信息,下面来看看不同类型的典型冷却塔系统。
从工业角度来看,冷却塔主要分为两种类型:强制通风逆流冷却塔和强制通风横流冷却塔。
在强制通风逆流冷却塔中,空气通过风扇向上流经冷却塔,水则自上而下流经冷却塔。
而在强制通风横流冷却塔中,空气被推动流过填充物,然后向上流出冷却塔。与强制通风逆流冷却塔相似,水也是自上而下流动。
以上,基本就是我们冷却塔简介的全部内容了。在下一模块中,我们将更深入地介绍冷却塔相关知识,并展示如何进行能源优化。

课程总览

模块
模块: 3
完成时间
完成时间: 15 分钟
难度级别
难度级别: 中级