如何将格兰富泵连接到冷却塔
了解如何在 Grundfos GO 中设置泵,从而根据您的需要精确操作泵和冷却塔。
正如上一个模块中介绍的,格兰富泵对于确保冷却塔优化运行至关重要。
在此模块中,我们将向您展示如何在 Grundfos GO 中设置泵。
事实上,设置泵的方式共有三种:通过泵显示屏、电脑工具或 Grundfos GO。虽然前两种方法各有其优势所在,但 Grundfos GO 是最常用且最易使用的方法,这也是本模块只重点介绍 Grundfos GO 设置的原因所在。
首先,通过模拟输入 1 将温度传感器连接到 MGE 电机。
然后,您可以打开 Grundfos GO 应用,然后连接到您的泵。
您将需要使用 Grundfos GO 适配器将泵连接到您的手机。适配器可以直接连接苹果手机,或者通过蓝牙连接到安卓手机。
现在,就可以设置泵和冷却塔了。当然,设置也有几种不同的方法。在以下示例中,我们的输入将基于恒温运行的泵,同时用温度传感器控制风扇。
首先设置传感器。
选择模拟输入 1。
在这里,单击“功能”,然后
选择“反馈传感器”。
接着,依次选择“测量”和
“温度 1”。下一步,只需选择您的信号类型 、温度变送器以及您可以在温度变送器上找到的最低和最高温度。
然后,您需要选择控制模式。
单击“控制模式”,然后按“恒定温度”。
如果要启动或停止冷却塔中的风扇,您可以使用超限警报功能。
选择超限警报功能后,请选择温度 1。
然后,您可以设定特定温度下的限制,也就是温度超限时风扇会启动。
接下来,选择磁滞带,决定温度达到多低时风扇会停止运行。
这样,您就可以确保风扇不会在出现微小温差时启动或停止,从而磨损风扇电机。
下一步,请选择超限警报,确保风扇在超过之前设定的温度时启动。
最后,选择超限警报信号继电器。完成这些步骤后,风扇即设置完毕,冷却塔也准备好运行了。
这只是在 Grundfos GO 中设置泵和冷却塔的一个例子,意在说明这种设置方法有多简单。
这款应用程序拥有非常多的功能和特点,您可完全根据需要精确设置您的泵和冷却塔。