如何对冷却塔进行能源优化
了解如何轻松实现冷却塔的能源优化,以及这对整个系统的运行意味着什么。
对于冷却塔的日常操作而言,优化运转当然非常重要,因为这可以节省大量能源。在此模块中,我们将向您展示如何轻松实现冷却塔的能源优化,以及这对整个系统的运行意味着什么。
在传统冷却塔中,在安装冷却塔时安装泵。并且,在许多情况下,泵的运行速度是固定的,这就意味着,您无法控制泵的运转。
泵随时随地都以 100 % 的状态运行。但我们并非始终需要这种状态。
幸运的是,借助 Grundfos iSOLUTION,泵就可以控制冷却塔,这种功能让您可以优化整个运转的能源。我们来简单了解一下背后的工作原理吧。
首先,格兰富泵解决方案支持改造,这一点非常重要。该解决方案内置所有必要功能,在现有系统中和新系统中都一样可以发挥作用。
在冷却塔中,典型的格兰富泵选择就是高流量低压力单级 NB/NK 泵。
由于冷却塔主要用于温度控制,因此,您设备的主要需求就是维持最优加工温度,否则,就会出现过热风险,进而损坏设备。
针对能源优化,我们来简单了解几个重要参数,可用于确保泵和冷却塔的优化运转。它们是:速度调节和启动/停止功能。
速度可以控制塔中的泵和风扇,让您可以在高峰期以只比平静期稍低一点的速度全速运行。与传统定速泵相比,这是节省能源的最佳方式。
启动/停止功能在泵的 MGE 电机中启用,其中配有集成变频器。它让您可以在需要时启动和停止风扇,这不仅可以节省能源,还可以节约用水。
运行模式同样也可以优化能源。格兰富泵与冷却塔相连,通常在恒压模式下工作,就功能而言,它是您的最佳选择。在某些系统中,您还可以使用温差模式,节省更多能源。但是,并非所有系统都支持此功能。
以上就是如何对冷却塔进行能源优化。请查看下一个模块,了解有关如何通过格兰富智能手机应用 Grundfos GO 将您的泵连接到冷却塔。