推动软饮料行业的可持续发展
当今的软饮工业竞争激烈。格兰富的技术能够助力企业改变流程,使其在运营方式上更具有可持续性。
和所有行业一样,软饮制造业出于经济必要,同样面临节水的责任。通过优化生产过程和水回用,我们可以共同守卫地球的水资源。
软饮工厂在公共设施或次级工艺流程方面的节约潜力巨大,工艺效率、总成本和可持续性的改进也是如此。这些潜在收益可以通过我们提供的水处理和水回用、温度控制、数字解决方案和优化服务来实现。
在这节课中,我们将了解软饮工厂的工艺流程,以及如何:
- 获得向更可持续的生产流程转型的机会,
- 避免不必要的成本并提高设备的整体效率。
首先,让我们看看软饮生产普遍面临的挑战:对软饮料的需求是由不断增长的人口和更高的收入水平推动的,这些消费者越来越需要从内容到包装的可持续性产品。
这意味着软饮供应商需要在竞争激烈的全球市场中采取行动和沟通,同时应对不断变化的消费者偏好。
水是软饮生产和工厂工艺流程的重要组成部分。为了满足生产和可持续发展目标,同时保持低用水量,工厂可以改进水在公共设施或次级工艺流程中的使用方式。
现今的主要饮料行业大都根据每升产品的用水量设定指标。一家大型饮料公司的报告称,2020 年每件产品的用水量为 185升,同时另一家公司设定了每件产品140升用水量的远大目标。
改进工厂流程需要了解在哪些方面投资更可持续的流程可以获得最佳回报。进行这些投资的驱动因素通常基于:
- 废水处理的限制、降低运营成本的需要,以及企业可持续性和/或科研的目标。
- 优化高能耗工艺流程,包括整个生产周期的工业冷却和加热。
- 公共设施或次级工艺流程,如冲洗和清洁,这对于满足食品安全要求至关重要。
那么,格兰富能够提供怎样的帮助呢?我们都被委以助力软饮工厂进行可持续转型的重任。格兰富致力于可持续发展议程,支持联合国可持续发展目标(SDGs),主要围绕在水资源和气候上的可持续发展目标6和13。
在可持续发展目标 SDG6 的指导下,我们的目标是到 2030 年使我们的终端用户通过高效的水处理节省 500 亿立方米的淡水。
为了支持 可持续发展目标SDG13,我们致力于以科学为基础的目标倡议,实现企业的零排放目标,到 2030 年将全球变暖限制在最高 1.5 摄氏度。
格兰富不仅制定了减少我们碳足迹的措施,还制定了碳手印计划,也就是为我们的软饮行业客户降低碳排放。
在联合国全球契约组织的CEO水资源管理使命项目中,总共 196 家中的37 家饮料公司致力于水资源管理,这使其成为致力于该倡议的最大行业。这些公司将报告他们的用水量和废水排放量,并在 2030 年之前实现目标,这进一步反映出朝着更可持续生产迈进的重要性。
格兰富还可以帮助软饮工厂避免一些不必要的成本,并提高设备的整体效率。
软饮行业的顾问工程师和技术总监面临着价格压力巨大的竞争市场。因此,成本规避、流程优化、可持续性和法规遵从性是投资的优先领域。
由于软饮生产商往往是分散的,投资者通常很快做出“避免成本”措施的决定,其中低维护、低停机时间、提高整体设备效率以及泵和系统优化的直接好处是切实可见的。
因此,软饮工厂需要的合作伙伴是可以帮助:
- 提高设备的正常运行时间及效率;
- 减少系统的总成本;
- 通过水处理、水回用和优化水处理方式来确保可持续的工艺。
为满足这些要求,我们提供的解决方案必须更加数字化和智能化。格兰富的 E 泵开始是一个带有集成、外部变频驱动器,或者变频电机的简单泵,被用于变速泵的应用中。在这个基础上,我们添加了传感器、算法和连接器,以实现全面、智能的解决方案——我们称之为格兰富 iSOLUTIONS。格兰富 iSOLUTIONS 提供针对定制化应用的解决方案,它能够将数据转化为见解和行动——以此来提高可靠性、操作简易性和可预测性。一个典型的应用就是计量加药,化学品被加到水中以保持水质。计量加药应用于所有工业应用,包括水务、工业工艺用水、水和废水处理,以及消毒化学品计量和过滤等。借助智能计量泵,企业可以支持各种可变的动态流量要求,来满足各种应用的需求,降低运营成本并优化化学品的使用。
格兰富可以成为满足您工业水处理需求的一站式合作伙伴,并与您的 OEM 系统制造商合作,共同优化系统性能。在某些应用中,格兰富能够通过您的 OEM 系统制造商提供一系列独特的解决方案,为您的工艺流程增加价值。特别值得一提的是:对冷却塔和锅炉系统的温度控制。我们通过与冷水机组和锅炉 OEM 厂商合作,并整合我们的智能解决方案,为您提供整体优化的系统。这样做的好处是有一个恒压泵,为特定设备或整个冷却和加热系统提供工艺用水。通过使用一个集成变频器为您节省冷水机组内的空间,而不用安装外部变频器。
格兰富还能为软饮生产商提供哪些其他智能解决方案呢?作为一个全线供应商,我们能够提供高效的液压泵和高效的电机,作为应用和工艺解决方案的一部分,例如:
- 取水;
- 锅炉给水;
- 工业冷却;
- 冲洗系统;
- 工艺水处理;
- 工业废水处理及回用
格兰富还可以为就地清洗 (CIP) 流程提供各种化学计量活动,包括 pH 值校正、消毒,这也是软饮行业的关键要素。
我们提供的一系列独特服务和解决方案,能够通过以下的几种方式解决软饮生产商面临的挑战:
- 改进系统控制,降低能耗,减少洗瓶和洗罐系统的水和化学品的消耗;
- 提供泵状态的监测,以减少停机时间,并避免故障;
- 我们提供的集成电子设备可以提高连接性,减少在充满挑战的工厂环境中对外部控制柜和布线的需求;
- 优化的增压系统和化学加料系统,以及
- 优化清洁并提高可靠性,同时减少水、能源和化学品的使用。
除此之外,一系列格兰富优化服务和咨询协议对泵和系统运行进行的调查和分析,可以确定需要改进的领域并帮助工厂实现潜在收益。我们的能源监测和审计表明您可以从升级的节能解决方案中受益,实时监控、远程控制、故障预测和系统优化,帮助您的系统达到新的性能水平,而状态监测提供的预测服务,能够减少维护和停机时间。
我们帮助软饮料行业降低总的生命周期成本,通过我们广泛的智能系统和解决方案实现更可持续的生产,并帮助公司实现可持续发展和科学的目标。
了解和学习更多格兰富产品和解决方案在公共设施和二次工业流程中的应用,可查看其他ECADEMY课程。