了解地下水 如何探测地下水?

水是生命之源,所以人们常生活在有可用淡水的地方。聆听 Anders Vest Christiansen 教授讲述地下水在人类定居中发挥的作用,以及如今用来探测和管理地下水资源的工具和技术。

历史上,人们定居在   淡水水源附近     因为水是所有生命的必需品      丹麦历史可以验证这一点   

在北非和中东     大河流域附近形成的早期文明   也可以证明这一点      在没有直接   水源的地区      

人们很早就发明了   取水解决方案      罗马帝国就是一个典型      古罗马人建造了一个   设计精良的渡槽系统      

将水从偏远山区   输送至罗马      人们还认识到   在地表的恰当位置      挖个洞   即可获取浅层地下水      如果用砖块或石头砌这个洞   就可以获得持续的供水      即便是现在,全球还有很多人      

的饮用水依赖于   浅水井      时至今日   在寻找地下水进行取水时      我们试图   同时回答几个问题      首先,我们需要   确定含水的土壤层      也就是含水层      含水的沙层   是优秀的含水层      更加富含粘土或密度高的   土层可能含有水      但我们无法提取   我们称之为弱透水层      其次,我们还要   确定为含水层补给的      表面积   及其补给速率      补给区域   可能距含水层很远      

但这是确定   未来几年      可持续取水率的   重要信息      最后,我们要了解水质      在很多地区,特别是如果在   靠近海岸的地区寻找地下水      很有可能得到咸水      这种水可能   完全无法饮用或灌溉      在你认为   存在含水层的地面      钻一个洞   寻找地下水      这是很多年来的   普遍做法,但也导致      挖出了很多   没有水的井眼      物探方式   已成为广泛用于      扫描地下   隐藏层的工具      提供可用于确定理想目标的地下图像      从而在寻找水源时   钻取下一个井眼      物探工具多种多样   但对于地下水勘探      最常见的方式是   电磁法      电磁法利用两个要素      一,变化的磁场会   产生变化的电场      反之亦然      二,地球可以传导电流      这意味着,如果我们   在地表生成一个变化的磁场      地下将会随之产生   变化的电场      变化的电场又会   形成自己的变化的磁场      我们可以在感应线圈的   表面接收到这类信息      这种电磁测量工具的   一个例子是 tTEM 系统      这个系统由三部分组成前面是   一辆全地形车拉着设备      中间是发射机线圈      基本上是一根   设有变化的磁场的电线      后面是一个接收器线圈   接收来自地下的信息      我们的接收器线圈   接收到的磁响应的形状和大小      可以转化为地下   电气性质的模型      最后一步是   将地下土层的      电气性质转化为   更有意义的信息      我们可以这么做   是因为电气性质      取决于地下的岩石   或沉积物类型      假设我们有一个非常简单的   地下模型,由干沙      湿沙和粘土构成      干沙的导电电阻      最大      湿沙导电性更好粘土   最适合导电      这样一来   我们就能将电磁信号      转化为更有意义的地下模型      从而可以确定   原本隐藏的含水层      绘制可以直接   在地面进行      甚至也可以从携带大量传导线圈   作为起吊载荷的直升机上进行      这样一来   我们就能快速绘制      大面积区域   提供地下隐藏层的图像      寻找淡水地下水   一直是全人类文明的关键任务      

现在,技术进步   和先进的物探工具      支持我们扫描地下土层   这有助于发掘地下的隐藏层      有助于确定   下一个地下水      抽水井的   最佳位置      

课程总览

模块
模块: 5
完成时间
完成时间: 25 分钟
难度级别
难度级别: 初级