了解地下水 我们在毁灭它?
如果管理得当,地下水本质上也是一种可持续的资源。可持续利用需要有关地下以及地下水资源面临的各种威胁的知识。聆听 Anders Vest Christiansen 教授讲述什么面临威胁,以及我们如何采取更多措施。
地下水是非常有用的资源
如果处理得当 地下水可以为灌溉和饮用 提供清洁且可持续的水源 但地下水 面临很多威胁 污染和气候变化 是两个最重要的因素 气候变化形式多样 但典型的情况是干旱地区 越来越干旱,湿润地区越来越湿润 在地下水方面 最严重的问题是降水不足 全球很多地区 都是如此 在过去的数十年里 旱季越来越长、越来越极端 而且降雨量越来越大 越来越极端 旱季的延长会导致 地下水位下降 额外提取地下水 进行饮用和灌溉的行为 都只会加速 这一自然的枯竭过程 除了普遍的干旱问题 降雨活动也更加极端 这构成了地下水 补给的问题 因为在遭遇 极端降雨时 大量的水直接从地表 流入溪流和河流中 没有时间渗入地下 形成新的地下水 其他地区,如丹麦 显现出气候变化的不同影响 我们这里的情况是 全年降水都有所增加 直接影响是 地下水位出现上升 在丹麦的部分区域 地下水位已上升至 地表以下不足 1 米处 直接后果是 如果下大雨 可能会出现洪涝 因为地面储水的 缓冲能力 非常有限 气候变化的最后一个重大影响 是海水入侵 随着海平面上升 海水会渗入到 沿海附近含水层的更深处 从而会取代 淡水资源 通过将地下水资源 提取点进一步向内陆移动 可减轻这一后果 另一方面,很多人居住在 这些沿海地区 并依赖于 淡水资源 气候变化正以多种方式 影响我们的地下水资源 不管从哪个角度看 这些过程都在持续进行中 我们才刚开始 尝到这些苦果 除了气候变化 污染是地下水的一个严重威胁 污染有很多形式 如未受保护的垃圾填埋场 或农业杀虫剂 地下水通常十分古老 这意味着可能要过几十年 我们才能看到 整个污染范围 在丹麦,地下水的 平均年龄约为 50 年 这意味着 即使污染地下水的场所 已停止排放污染物 污染物还是不断进入地下水中 解决或减轻气候变化 或污染的后果 需要专业知识 关于水的位置的专业知识 含水层是小是大? 我们地下是否有咸水? 补给的水从哪里来? 附近是否有污染源? 在设计新水源地前 需要解决很多这样的问题 我们努力收集 尽可能多的信息 绘制地下各层 确定补给区 从而确认是否存在潜在污染源 还需要对水流建模 以确定可持续的提取速率