了解地下水 它是什么(以及它是如何汇聚到地下的)?
一滴雨水落到地球表面,雨水通过地表下渗,形成了我们随之开采利用的蓄水层。聆听 Anders Vest Christiansen 教授解释地下水蓄水层是如何形成的。
水对地球上的所有生物都必不可少
水是所有生物体 至关重要的组成部分
包括人类、动物和植物 水,尤其是淡水 是需要理解和保护的 重要资源 在这一系列视频中 我要讨论的是隐藏的水
即地表以下的水 我们称之为地下水 地下水 是更广义的水循环中的一环 雨水渗入地下深处 变成地下水 雨水透过地面 重新出现在地表 如河流、湖泊或大海中 通过这些水体 最终会蒸发、变成云 再作为降水 回到地表 理解地下水需要先看一下 雨水落到地面时会发生什么 一部分水直接从地表蒸发 即气态水 还有一部分水 渗入地下 在地下,水很有可能被 植物的根部吸收 然后通过叶子的蒸腾作用 回到大气中 这一部分来自 植物根部的水 继续渗入地下 成为地下水的一部分 水在地下沙粒之间的 孔隙中流动 最初,受重力牵引 这条通路主要是垂直的 在某个点上 很多很多的水聚集起来 沙粒之间的孔隙 完全被水充满 这就是我们在瓶子里看到的样子 我往水中加了红色颜料 在这个水位 水滴已经来到了地下水位 形成新的地下水的 那部分降水 叫作补给
干旱地区的补给量 几乎为零 而在非常湿润的地区约为 1 米 在我们所处的丹麦 每年的补给量约为 10 厘米 相当于每平方米 约 100 升 从这一点开始 水的流动不再受重力牵引 而是受压力梯度的影响 从高压向低压流动 水滴的路径 会是弯曲的路径 通过该路径将水带到 地下深处 最终回到地表的 河流、大海或湖泊中 在地下水重新进入 地表水的地方 流动方向是向上的 受超压的推动 水进入湖泊或 溪流的底部 它也可能直接出现在陆地上 形成天然的泉眼 这个位于丹麦中部的泉眼 就慢慢流淌成了一条小河 然后在丹麦的地形上流淌 约 160 千米重新回到大海 一般情况下 泉眼可能距离 水进入地下的 实际地表位置很远 绿洲和沙漠就是这种情况 我们来重点看看地下水位 地下水位并非始终低于地表 在很多地方的景观中 都可以看到地下水 也就是河流和湖泊 像这样的湖泊 其实就代表地下水位 与地表地形相交 那么地下水形成有多久?
这因情况而异 在地下水道 短而浅的区域 地下水的形成可能有 数天或数年 在水道深而长的 其他区域
地下水的形成可能年代久远 轻轻松松就有数千年 在我们所处的丹麦 我们饮用的地下水 介于 5 年到 50 年之间 几口用来汲水的深井 年龄已有数千年