6 问题 中级

网络学院测试

2 - 给水消毒

该课程测试包含 6 道题目,答题不限时间。.

您必须回答正确所有问题即可通过测试完成课程.

开始测试

问题 2 的 6 中级

在饮水系统中,水龙头中的水应保持在什么温度?

问题 3 的 6 中级

以下四个方面在哪些应用中需要关注以避免军团杆菌:1)水温,2)水箱和管道尺寸,3)水箱和管道材质,4)水箱和管道绝缘

问题 4 的 6 中级

哪种方法对给水消毒最有效?

问题 6 的 6 中级

二氧化氯可以杀死水中除了嗜肺军团菌以外的哪种生物体?

问题 6 的 6 中级

对您的答案满意吗?

提交您当前答案获取最终测试结果.

提交

测试结果

恭喜。您已通过测试且完成  2 - 给水消毒

获得徽章:

您如何评价这门课程?

欢迎您加入对本课程的评分。记住,在你参加测试之前,你必须登录才能给出你的评分。

继续上课 进入“我的网络学院”

很遗憾。您未能通过  2 - 给水消毒 本次测试

您如何评价这门课程?

欢迎您加入对本课程的评分。记住,在你参加测试之前,你必须登录才能给出你的评分。

Correct
Q: 嗜肺军团菌在哪里生存和繁殖?
A: 在停滞的温水中
Correct
Q: 在饮水系统中,水龙头中的水应保持在什么温度?
A: 至少 55°C / 131°F
Correct
Q: 以下四个方面在哪些应用中需要关注以避免军团杆菌:1)水温,2)水箱和管道尺寸,3)水箱和管道材质,4)水箱和管道绝缘
A: 饮水系统
Correct
Q: 哪种方法对给水消毒最有效?
A: 二氧化氯
Correct
Q: 二氧化氯在哪里注入给水系统?
A: 市政用水主管道接入建筑的位置
Correct
Q: 二氧化氯可以杀死水中除了嗜肺军团菌以外的哪种生物体?
A: 真菌、病毒和藻类