需求驱动配水DDD

了解如何借助智能泵送系统解决方案“需求驱动配水”(DDD) 管理水压,大幅降低成本。DDD 可减少漏损损失,同时降低运营和维护成本并提高效率和舒适度。

水压管理为供水公司
大幅节约成本提供了一种绝佳途径。
在本单元,您将了解 高效的水压管理 是如何利用 智能泵送系统解决方案 来降低无收益水NRW 和泵送的能源成本。
我们来看一下,格兰富智能泵送系统解决方案 “需求驱动配水”(简称 DDD)的工作原理。
DDD 将格兰富 CU 354 泵控制器集成到了 一个高级水压 管理系统中。
通过将持续的 管网水压测量 与智能泵送控制相结合,可以对配水系统 实现高效的水压管理。
为此,DDD 系统 在配水管网的关键区域 放置水压传感器 数据记录器。
每天都会自动通过 SMS 向泵站传输一次管网水压数据,24/7 不会间断。水泵控制器内置 格兰富自学习算法 会利用测得的管网水压数据 在泵站实现动态的 比例水压控制,从而保证管网中的水压 始终稳定在预定水平。
也就是说,水泵控制器 能够利用管网水压数据 每天创建水力模型,根据泵站运行的流量设定值曲线 来确定 最佳水压。
此 DDD 高级水压管理系统 真正有用的地方在于,它可以自学习,一切全部自动完成。供水公司运营人员唯一需要做的 就是输入自己所需的管网 关键水压设定值,其余的工作全部由 DDD 来完成。它甚至可以在安装之后 对系统进行调整。
现在我们来了解一下 高效水压管理给供水公司 带来的好处。DDD 有两大 看得见摸得着的好处:减少漏损,并实现节能。接下来我们详细了解这两大优势 以及 DDD 的其他优势:

优势 1 减少漏损:
高水平的 NRW 会导致 收入损失并增加运营成本,从而严重影响 供水公司的财务运营成本。
- 利用 DDD 稳定 并降低平均水压,平均可减少 15 % 的漏损(取决于管道材料 和漏损类型),优化水压管理
- 尽管由于减少了水损耗,配水系统 的输水量会有所减少,但是会增加收费用水的比例,从而增加收入

优势 2 高能效:
在产水和供水的 多个阶段,供水系统都要消耗大量能源。巨大的能源消耗通常是 由于供水公司 配水系统中的水压过高,而过高的压力 还会导致管道爆裂。
• 降低过高的压力 可使泵送系统的能源成本 平均降低 25 %

优势 3 降低运行和 维护成本:
未来 10 至 30 年,供水公司 将在配水管网 翻修方面 面临众多挑战。这方面的投资将十分巨大,因此迫切需要优化投资和 确定主要的投资方向。
• 平均水压降低 10 % 可使主动漏损控制产生的 经济干预成本降低 10 %
• 24 小时 维持稳定水压 证实能够有效地减少 水管爆裂。研究表明,将夜间水压降低 16 % 可使管道爆裂率 降低 50 %

优势 4 提升舒适性:
最终用户满意度和 公众满意度 是供水公司最关心的问题。用户希望 供水水压 稳定充足。
• DDD 使供水公司的运营人员 设定管网的目标水压,控制器可确保 24/7 维持目标水压,包括高峰期。除此之外,稳定的水压条件 将为最终用户提供 更加满意的用水体验

除了上面所说的 降低水损耗、提高能效、降低运行成本 以及提升舒适性等优势之外,由于延长了管网寿命,还会大幅降低长期的 维修和维护成本。
通过前面的介绍,我们了解了格兰富需求驱动配水系统是 如何通过适应 当前的用水需求 和保持水压 稳定 来降低管道故障的发生率 和影响的。它可以节约供水公司的成本,降低配水系统的 总体成本。

现在让我们一起回顾一下 本单元的内容:
- DDD 如何将精确的 管网水压测量 与泵站的智能泵控制 相结合,根据这些测量结果 实现高效的水压管理
- 这是如何减少漏损和 水损耗,提高能效,降低运行和维护成本,并增强稳定性的
- 可以在多大程度上提高 水费收入,降低能耗,并通过减少管道爆裂和 延长管网寿命 来降低设施成本。

课程总览

模块
模块: 4
完成时间
完成时间: 25 分钟
难度级别
难度级别: 高级