为工业提供智能 E 泵解决方案

水泵耗电量占工业电机总耗电量的25%1。这一个严峻的能源事实,但我们应如何改变这一事实,书写新的故事?一切都要从减少能源消耗开始,而这正是 E 泵发挥作用之处。

格兰富提供一系列完整的高品质智能 E 泵解决方案和系统,可立即降低能源成本,提高性能和能耗,并帮助减少排放。我们的 E 泵配备变频器,可帮助确保水泵只在需要时运行,并有助于实时优化整个系统。

E 泵能够减少能源消耗、实现更可靠的工厂运营,同时实现全球工业脱碳,实现减排目标。而且这些能够改变我们的世界、帮助实现绿色能源转型的解决方案已登陆市场。是时候改写故事了,立即开始升级和实施。

以智能,解高能

当严峻的高能事实遇上智能答案,就会产生积极的改变。答案就是智能、互联和节能的 E 泵解决方案。

了解事实,改写故事

水泵耗电量占工业电机耗电总量的 25%1

智能泵和系统可减少多达 37% 的能耗2

格兰富是您的 2050 年净零脱碳合作伙伴8, 9

智能和互联效率

工业应用消耗了太多能源。但当我们了解原因所在,我们就能改变很多事情。例如,大多数工业系统一直全速运行。如果我们使用智能、互联且节能的 E 泵解决方案取代标准解决方案,就有可能减少多达 37% 的能耗 2。

这意味着,只要是需要水泵来驱动运行的地方,就有可能实现节能和降低成本。通过组合节能泵、电机和驱动器,我们能够获得智能互联的解决方案,从而帮助节省能源、降低碳排放并提升整个系统。

面向未来的性能

无论解决方案有多么高效和智能,只有具备可靠和经久耐用的性能它才能持续发展。保证高品质意味着减少替换需求,帮助延长珍贵材料的使用时间。这有助于实现循环经济,最终帮助我们的客户和世界在可持续发展议程方面取得进展。

E 泵等智能互联解决方案能与整个系统进行通信,从而有助于优化性能,减少磨损。除了立即减少能耗外,我们的 E 泵解决方案还能大幅降低维修和维护成本,让您充分利用系统。  

阅读我们的白皮书,了解智能解决方案如何显著节能,提升可靠性并优化系统性能,同时减少碳排放。

了解我们的智能 E 泵解决方案

以下是我们精选的智能泵解决方案,它们可帮助您减少能源消耗和碳排放。