研究与见解

平衡阀

加热和冷却系统进行平衡,以确保所有消耗点的水量正确。 平衡通过在系统中内置平衡阀来实现,从而增加了可调节的电阻。

系统中距离水泵系统最近的阀门的调节阻力要高于安装在水泵系统之外的阀门。 这可以补偿较长管段中压力损失的增加。 当系统中不同流量之间存在理想的关系时,就可以认为是平衡的。

应尽可能减少平衡阀的压力损失,使距离最远的阀门的压力损失接近零。 这样做将有助于在系统的使用期内将水泵运行过程中不必要的功耗降至最低。

有两种类型的平衡阀可用: 静态和动态。

静平衡阀作为永久性阻力,内置于系统中。 因此,必须对这些阀门的设置进行精确的计算和调整,因为只需要对系统中的任何一个进行更改,就会影响通过所有其他阀门的流量。

动平衡阀起到流量限制器的作用。 它们被设置为所需的流量,并确保不会出现更大的流量。 如果阀门前的压力增加,它的关闭压力也会更大,因此阀门上的压力损失也相应增加。 这样可以在特定路径内保持所需的流量。

动平衡阀的入口压力必须高于某个极限才能正常运行。 这意味着远端阀门的电阻不能接近于零,就像静态阀门一样。

许多制造商都提供平衡阀。 其中一些提供电子测量设备,可测量通过其阀门的流量。 这可以通过测量阀门的压力损失并根据阀门当前位置的kv值计算流量来实现。

格兰富供应用于加热和冷却系统的循环泵,并支持通常在调试过程中保持平衡的系统承包商。 任务通常被记录在报告中,该报告指示测量流量。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。