研究与见解

锅炉分流

锅炉分流器的首要任务是确保锅炉顶部和底部之间的温差不会过高。 高温差会在材料中产生张力,从而缩短锅炉的寿命。

The boiler shunt pump circulates the water from the flow pipe into the return pipe or directly into the boiler. Max. temperature difference is approx. 10-20 °C. For certain types of fuel, very low temperatures can cause corrosion at the bottom of the boiler.

格兰富提供一系列速控TPE和UPS循环泵,与锅炉分流泵集成,确保最高的安全性和最佳的能源效率。

轻击几下,成为专家

透过ECADEMY线上培训平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。

点击下方的课程,立即开始。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。