研究与见解
COP(性能系数)
性能系数(COP)表示热泵的效率。 在计算热泵的COP时,需要将冷凝器(Q)的热量输出与供应给压缩机的功率(W)进行比较。
 COP =  .Q.
 W
COP被定义为从作为冷却或热源的热泵中抽出的功率(kW)与供给压缩机的功率(kW)之间的关系。
例如:
给定的用于空气冷却的热泵的COP = 2。 这意味着,水泵的压缩机每消耗1千瓦功率,就可达到2千瓦冷却功率。
COP表示为无单位。 因此,在COP计算过程中,产生的热量和供电的功率采用相同的单位。
与COP不同,COSP(系统性能系数)描述的是热泵使用的总(电能)能量与泵完成的总功(冷却或加热)的关系。
COSP的定义为用于产生1 kW冷却功率的电力,单位为kW。
 COSP =  .Q. W
COSP以比率表示。 因此,Q和W的值必须具有相同的单位,以便计算COSP。
Grundfos的循环泵浦及调水泵浦符合建筑物内空调及制冷应用的COP与COSP需求,以及HVAC OEM需求。