研究与见解

冷却塔

如果热量无法用于其他目的,冷却塔可用于排出空调系统中多余的热量。

若空调系统产生的多余热量无法用于其他目的,则可使用冷却塔进行移除。 冷却塔配备一个带冷凝器盘管的机柜,通常配有一个或多个风扇。 冷却系统中的温热冷却液在冷凝器盘管内循环,并被流经冷却塔的空气冷却。 在电容器线圈上洒水以增加其效率。 这充分利用了露点温度低于空气温度以及湿表面更有效地传输热量的事实。 如果冷却塔用于冷却冷却系统的主要冷却剂,它被称为蒸发冷凝器。

冷却塔的成本高于干式冷却器,主要用于大型冷却系统或外部温度较高的系统。 在全球许多地方,法规对冷却系统的物理尺寸进行了限制,从而限制了冷却塔的使用。

格兰富供应的冷却塔泵包括MAGNA系列循环泵及TPE3 / TPE2立式泵。

轻击几下,成为专家

透过ECADEMY线上培训平台,提升技能,知识及业务,节省日常工作时间。

点击下方的课程,立即开始。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。