研究与见解
耐腐蚀
腐蚀可能发生在管道,水箱和散热器的内外表面上。 在设计阶段,应考虑到各种问题,如管道材料,绝缘,介质,湿度和空气净化等。
如果管道中有氧气,或配件中流量非常快,就会发生内部腐蚀。 为了防止腐蚀,系统的转速不能太高,而且必须防止空气进入系统,例如,不要使用空气可以扩散进入的管道。 如有需要,可加装排气阀,以限制水中的氧气量。
外部腐蚀发生在安装在潮湿环境中的钢管,或输送冷介质管道表面出现冷凝水。 因此,需要对冷却系统管路的外表面进行防腐蚀保护,或者由塑料等非腐蚀性材料制成。 由于空气可以通过塑料扩散,因此塑料管不得与钢管一起使用。
当水槽或散热器的底部沉积淤泥或顶部积聚空气时,会发生腐蚀。
缝隙腐蚀是一种局部腐蚀。 一般而言,金属腐蚀涉及暴露的金属表面退化。 腐蚀的发生形式各有不同,从对整个表面的均匀腐蚀到严重的局部腐蚀。
缝隙腐蚀比点蚀(另一种形式的局部腐蚀)更容易发生。 缝隙腐蚀发生在两个金属表面之间或金属和非金属表面之间的狭窄开口或空隙。 它通常与缝隙中水或空气停滞不前有关。 因此,裂缝(如法兰接头或螺纹连接处的裂缝)最容易受到腐蚀。
腐蚀疲劳指金属同时遭受机械疲劳和腐蚀的情况。 纯机械疲劳描述的是材料可能由于远低于极限拉伸强度的周期性负荷而失效。
如果金属同时遭受腐蚀性环境和机械疲劳,失效会发生在更低的应力水平和较短的时间后。 与纯机械疲劳相反,在腐蚀辅助疲劳中没有疲劳极限。
晶间腐蚀发生在晶界。 颗粒腐蚀也称为晶间腐蚀。 顾名思义,晶间腐蚀发生在晶界。 颗粒腐蚀也称为晶间腐蚀。
通常,当碳化铬在焊接过程中或由于不充分的加热处理而沉淀在晶界处时发生这种腐蚀。 晶界周围的一个狭窄区域可能会消耗掉铬,比其他材料的抗腐蚀能力更差。 这是不幸的,因为铬在耐腐蚀性中起着重要的作用。
举例处于晶间腐蚀的金属:
- 不锈钢,焊接不充分
- 在浓缩硝酸中的不锈钢EN 1.4401(AISI 316)。
格兰富可提供耐腐蚀泵,例如采用钛金属材质制造,适用于极端环境。