研究与见解
液体膨胀
当液体加热时,液体膨胀,密度随着温度增加而下降。 加热系统中液体的温度会随着时间大幅改变。 一般说来,这个温度可以在20-80°C之间,这会导致热水加热器膨胀水箱的体积增加大约3%。 每个加热系统必须根据其特定的膨胀要求进行设计。
有两种类型的供热系统扩展系统: 打开膨胀罐,关闭膨胀罐。
开放式扩展
开放式膨胀是一个系统,其中每个锅炉通过安全管道连接到外部大气。 安全管道不得关闭。
安全管道可通过膨胀水箱或直接通过屋顶。
闭式膨胀
闭式系统是指在压力膨胀箱中吸收膨胀的系统。 膨胀箱通常配有一个隔膜,用于将箱内的液体与空气中的液体分开。 封闭式膨胀系统还必须安装一个安全阀。
固体燃料系统通常在初级侧配备开放式膨胀装置,在次级侧配备封闭式的膨胀装置。
格兰富的CR泵通常是锅炉和加热系统的一部分,需要使用锅炉膨胀箱或热水膨胀箱。