研究与见解
消防泵控制器
消防泵控制器可分为柴油和电动消防泵控制器,由于消防泵控制器总是只专用于一个消防泵,因此它们绝不会结合-出于安全原因,每个消防泵总是有一个控制面板。 消防泵根据压力开关的信号启动。
它们可用于控制和监控消防泵,满足消防泵控制器标准中所述的要求。 大多数消防泵控制器已通过认证机构的认证,并由其认证。
控制器位于消防泵房内,通常与消防泵目视接触,以查看其是否正常工作。 消防泵控制器监控运行状态,在发生火灾的情况下,控制器将从压力开关接收信号并启动消防泵。 如果激活了一个双泵系统(两个消防泵),则工作泵功能将被激活。为1,因为压力开关具有比备用泵更高的设定值。
消防控制器采用防故障连接,一旦控制电缆松开,消防泵将启动。 控制器通常会在自动启动/手动停机的条件下操作水泵。 一旦消防泵通过控制器启动,设施管理员将不得不前往泵室并手动关闭泵。 这是为了确保激活原因已知,并且还可以防止在喷头仍在工作时泵关闭。
格兰富可提供配备消防泵和控制器的消防系统,用于工业和商业建筑的消防。