研究与见解

地板采暖系统

地板式采暖是取代传统暖气机类型的可行方案。 典型的解决方案是将小孔管铺设在地板表面下方的混凝土板中。 该解决方案通常由冷凝锅炉或区域供热来供给。

以这种方式对建筑进行供热可以提供恒定,均匀的地面热释放。 它能在足下提供舒适性,并提供宜人的温度。 由于管道是隐藏的,所以没有有害的散热器。 它还使用较低的水温来保持与散热器系统相同的室温。

为了舒适起见,理想的地板表面温度应该在25-32°C之间。 这是一个相对较低的流量温度。 可获得的温差在10-15°C之间,低于暖气系统的温差。 因此,地板采暖系统使用较小的水量来达到相同的温度结果。

由于冷凝锅炉在低温下的运行效率更高,因此搭配地板下供热系统可以降低供热成本。 冷凝锅炉在较低的温度下以更具成本效益的冷凝模式运行,从而节省成本。 地板采暖亦非常适合搭配太阳能热泵及热泵使用。

Grundfos的循环泵浦非常适合家用暖气应用
特别是地面供暖系统。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。