研究与见解
自由释放消防泵
自由释放消防泵是用作消防泵的标准泵。 这些标准泵并非专为消防泵应用而设计,因可能有堵塞的风险及系统压力的不稳定,因此可能导致喷水泵的应用功能不佳。
标准泵(DIN或ISO)用于许多不同的应用,但并非用于喷洒系统的消防泵。 这是因为材料规格,设计及性能不符合消防泵的需求,因此不应将标准泵用作消防洒水泵。
格兰富提供标准泵和自由释放消防泵,用于工业和商业消防用水。
以下是标准泵与“列出” /“根据”消防泵之间的差异:
规格 |
上市消防泵 |
标准泵 |
原因 |
泵内部零件 |
无腐蚀性 |
铸铁 |
阻塞 |
泵曲线波动 |
稳定 |
不稳定 |
压力 |
最大允许流量 |
NPSH = 5 mtr *时 |
Dep。 NPSH的 |
气蚀 |
驱动器尺寸 |
NPSH = 16 mtr时** | 过载 | |
认证 |
铭牌上的ID |
无证书 |
标识 |
*视消防泵标准而定-但通常在4.5至5.5轨道之间。
**取决于消防泵标准-但通常为NPSH = 16 mtr时。 或功率曲线上的最大点