研究与见解

热交换器

热交换器用于加热系统,以分离两种介质,同时将热量从一种转移至另一种。 此处的重点在于将热量从一种液体转移到另一种液体。 但是,HVAC系统中常见的有不同类型的气/液和气/气换热器。

液体对液体热交换器的类型主要有两种:

  • 板式热交换器
  • 管式热交换器

热交换器用于加热系统,以分离两种介质,同时将热量从一种转移至另一种。 例如,带间接区域供热的供热系统。 此处,热交换器直接安装在建筑物的供应管之后。 热量从初级侧的区域热水通过交换器传递至次级侧。 因此,建筑物的供热水不会直接接触区域内的供热水。

板式换热器广泛用于生活热水的生产,与热水箱相比,它高效而节省空间。

存在许多类型的热交换器,并且可以根据它们的目的来对其进行分类,例如液体/液体,液体/气体以及气体/气体。 也可以根据流量类型对流量进行分类,例如逆流,并流和错流。

取决于供热公司,供暖系统中的某些元件可以直接使用,其他元件可以是间接使用。 区域供热或锅炉侧被称为主系统。 消费者或散热端被称为二次系统。

放置交换器可以最大限度地减少由区域供热系统泄漏造成的任何损害。 它还能防止因区域供热系统中的压力变化而导致的故障。 缺点包括运行损失,较低的流量温度以及周期性过高的回水温度。

格兰富水泵通常是需要热交换器的锅炉和加热系统的一部分。

相关产品

查找格兰富相关的产品。

相关应用

查找相关应用。