文章

高性能建筑

高效的水泵解决方案可以有效助力于大幅降低全球耗电量。这对应对全球气候变化和减少排放都有着积极的影响。建筑的性能将更高,室内环境更为舒适,水安全性也有所提升。

为何要优化商用建筑?

对抗全球变暖,全球碳排放到 2030 年减半

随着城市化进程的加快,全球的能源需求和二氧化碳排放也随之增加。目前水泵占全球用电量的 10%。

全球制冷需求在不到 20 年时间里翻了一番

到 2050 年,全球能源使用量预计将增长近 25%2。在过去 20 年里,仅全球的制冷需求就翻了近一番,向更环保的能源转型并提高能效变得至关重要。

商用建筑中,暖通空调系统占总能耗的 40%

最终用户和政府部门都希望提高能效,因此暖通空调系统必须不断优化,从而控制成本、减少能耗并降低排放。暖通空调所消耗的能源目前占建筑总能耗的 40%3。

暖通空调系统占建筑总能耗的 40%。节能系统对于降低成本和能耗至关重要。格兰富的 iSolutions 提供各种智能产品,可在保证舒适度的前提下,简化系统并降低运行成本。观看视频,详细了解适用于暖通空调系统的格兰富 iSOLUTIONS 智能解决方案。



典型挑战

今天,业主都希望商用大楼在其使用年限内能维持良好的运作表现。然而,建筑内的暖通空调系统通常由许多独立的组件组成, 因此可能会非常复杂。通常情况下,这些组件需要作为一个集成系统协同工作,这意味着故障风险很大。

在制作详细的原理图和规格时,设计师往往耗时耗力,这会增加设计错误的风险。此外,使用的水泵往往规格过大,只能在峰值负荷下运行,超出了需求。这意味着许多系统因材料问题而导致设计效率低下,从而造成暖通空调系统表现不佳,能耗过大,资本支出和运营支出较高。 

将暖通空调系统投入运行和进行移交之前,最后需对 BMS 系统的组件和解决方案进行调试和集成。尽管如此,期间也会发生各种错 误,比如未遵循适当的做法,未执行相关程序。这可能是由于人员未接受正规的培训,或者时间不够。也可能是因为组件或解决方案的指导手册内容不够充分。  

不仅如此,在设计和安装过程中,相比运营支出,许多人更加重视资本支出。随着时间的推移,这可能导致成本增加,因为泵可能会在不受控制的情况下或以低效控制模式运行。这可能会导致 Delta T 方面的问题,意味着建筑的实际能耗将超过设计中的计算值。最终,老旧系统将无法运行,从而导致室内气候变差,用户满意度下降。

如何降本增效

如今,水泵占全球总用电量的 10%。如果大家都换成高效的水泵系统,全世界就能省下 4% 的能源1。因此,优化暖通空调系统对于应对全球气候变化,打造更高性能的建筑很重要。

此外,简化系统并降低运营成本,同时提升资产价值和最终用户舒适度也很重要。系统组件需要协同合作,打造由高效解决方案组成的生态系统,不仅易于安装和调试,而且在建筑的整个使用年限内都能良好运作。此外,随着能效需求的增加,暖通空调系 统必须具备高性能,减少二氧化碳排放,尽可能减少能耗和维护的次数。

解决方案

格兰富 iSOLUTIONS 不仅关注单个组件,还创建了一个由泵、 驱动器、传感器和软件组成的智能系统,它们协同合作,共同优化暖通空调系统的各项性能。格兰富 iSOLUTIONS 包含各种智能和节能解决方案,让您轻松进行安装和调试,跟踪建筑性能,并监测和控制您的系统。

例如,您可以使用我们的 MIXIT 和模块化解决方案,大大减少复杂系统设计的挑战,低效的安装和调试。Grundfos MIXIT  这个集成解决方案取代了系统中所有的独立组件。格兰富预制模块化系统在工厂经过预接线、预测试和预调试,可实现简单快速的现场安装和操作。

此外,Grundfos Distributed Pumping  在如何控制冷却水系统方面做出了范式转变。您可以完全弃用控制和平衡阀,换成更小的智能泵,以适应基于冷却水温度的系统需求。由于一次泵尺寸缩小,系统实现更好的平衡,资本支出有所降低。最终,可帮助您提高室内舒适度,并实现显著节能。

最后,Grundfos BuildingConnect  您可以查看所有应用的简单概述,操作十分方便,直接通过台式机或平板电脑即可监测每一次安装。BuildingConnect 将不断改进,通过持续不断的软件更新,确保为您带来永不过时的解决方案,让您随时了解最新动向。

您从事商用建筑相关的工作吗?

来源

来源1:全球发电产生的二氧化碳排放量为 12.5 GT(2010年),《2012年世界能源展望》,国际能源署 (IEA) https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020

来源2:《全球制冷报告》;国际能源署,2020 年 6 月 https://www.iea.org/reports/cooling

来源3:《Guide to Best Practice Maintenance and Operation of HVAC Systems for Energy Efficiency》(2012 年 1 月),澳大利亚政府委员会 (COAG),第 36-37 页 https://www.airah.org.au/Content_Files/UsefulDocuments/DCCEE_HVAC_HESS_GuideToBestPractice2012.PDF

其他相关文章和见解

查找具有格兰富研究和见解的相关文章。